VisualApplets의 사용자 인터페이스

VisualApplets는 프로그래밍이나 스크립팅이 필요 없는 애플릿 설정을 위한 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. 직관적인 워크플로를 통해 사용자는 코드를 작성하지 않고도 복잡한 이미지 처리 설정을 생성할 수 있습니다. 이 도구는 프로그래밍 배경지식이 없는 사용자도 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

또한 VisualApplets는 스크립트나 명령줄 작업을 선호하는 사용자를 위해 'Command Line Options' 및 스크립팅 옵션도 제공합니다.

메인 창

VisualApplets 메인 창은 다음과 같은 바와 패널로 구성됩니다.

메인 프로그램 창

그림 3. 메인 프로그램 창


메인 메뉴 바를 통해 프로그램 기능에 직접 액세스할 수 있습니다. 중요한 기능에 빠르게 액세스하려면 툴바 버튼을 사용하십시오. Settings → System Settings → Common에서 툴바 아이콘의 크기를 변경할 수 있습니다.

세 개의 패널에서 다양한 정보와 기능을 제공합니다:

  • Design 패널: Design 패널에는 VisualApplets 프로젝트가 표시됩니다. 항상 하나의 메인 디자인 창이 존재하지만, 프로젝트 구조에 따라 여러 개의 하위 창을 추가로 사용할 수 있습니다. Window 메뉴에서 여러 뷰(바둑판식 배열, 계단식 배열, 탭 뷰)를 선택할 수 있습니다. Window → Diagram Windows ( Ctrl+F8 )에 있는 메뉴 항목을 사용하여 현재 작업하려는 디자인 다이어그램 창을 쉽게 선택할 수 있습니다.

  • Information 패널: 메인 프로그램 창의 기본 설정에서 Information 패널은 항상 표시됩니다. 탭 뷰에서 다음과 같은 다양한 정보 창을 제공합니다.

    • 프로젝트 정보

    • 모듈 정보

    • 파라미터 정보

    • DRC 로그

    • 빌드 로그

    • 도움말

    (각 정보 창에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.)

  • Library 패널: 메인 프로그램 창의 기본 설정에서 Library 패널은 항상 표시됩니다. 탭 뷰에서 세 가지 라이브러리 창을 제공합니다.

    • Operator Library: Operator Library는 VisualApplets 오퍼레이터(즉, 개별 이미지 처리 기능)를 포함하는 하위 라이브러리의 모음입니다.

    • User Library: User Library에는 사용자가 정의한 오퍼레이터 조합(계층형 상자)이 포함된 사용자 지정 라이브러리가 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 'User Libraries'를 참조하십시오.

    • Custom Library: Custom Library로 오퍼레이터를 가져오는 방법은 'Custom Operator Libraries'를 참조하십시오.

[팁] 특정 Operator

오퍼레이터 라이브러리에 표시되는 일부 오퍼레이터는 현재 디자인 중인 플랫폼에서 지원되지 않을 수 있습니다. 지원되지 않는 오퍼레이터는 회색으로 표시되어 현재 디자인 구성에서 사용할 수 없음을 나타냅니다.

현재 선택한 타겟 하드웨어 플랫폼에서 사용할 수 없는 operator

그림 4. 현재 선택한 타겟 하드웨어 플랫폼에서 사용할 수 없는 오퍼레이터


정보 패널

이 항목에서는 Information Panel에 대한 정보를 제공합니다. Information Panel에는 다음과 같은 뷰가 포함되어 있습니다.

Information Panel

그림 5. Information Panel


프로젝트 정보

Project Info 창에는 현재 프로젝트에 대한 요약 정보가 표시됩니다.

프로젝트 정보

그림 6. Project Info


다음 정보가 제공됩니다:

  • Name: 프로젝트 이름(=파일 이름)

  • Creation Date: 생성일

  • Last Modified: 마지막 수정일

  • Version: 프로젝트의 버전 번호이며, 이 항목은 Design → Project Details 메뉴에서 편집할 수 있습니다('Project Properties' 참조).

  • Description: 프로젝트에 대한 설명이며, 이 항목은 Design → Project Details 메뉴에서 편집할 수 있습니다('Project Properties' 참조).

  • Type: 대상 하드웨어에서 현재 사용 중인 FPGA 유형을 표시합니다('Target Hardware Porting' 참조).

  • Target Runtime: 대상 런타임을 표시합니다('Target Runtime' 참조).

  • Design Rules Check Level 1: 발견된 오류 또는 성공적인 수행 상태를 나타냅니다('Design Rules Check' 참조).

  • Hardware Applet: 하드웨어 애플릿의 존재 여부를 나타냅니다. VisualApplets에서 이전에 프로젝트의 HAP 파일을 생성한 경우 이 항목이 선택됩니다.

  • Resources: 리소스 추정 결과를 표시합니다. 'FPGA Resource Estimation'도 참조하십시오.

  • System: 발견된 Xilinx 버전, 사용 가능한 Framegrabber SDK 버전 및 Framegrabber SDK 설치 디렉터리를 표시합니다. 이 정보는 VisualApplets에서 HAP를 빌드하고 최종 HAP를 출력하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 'Build'를 참조하십시오.

모듈 정보

Module Info 창에는 (창의 입력 필드가 비어 있는 한) 프로젝트에 사용된 모든 모듈의 목록이 표시됩니다. 이 목록은 프로젝트의 계층 구조에 따라 구성됩니다.

Module Search

그림 7. Module Search


Module Info 창에서는 특정 모듈이나 모듈 유형을 쉽게 검색할 수 있습니다. 이는 대규모 디자인 작업 시 매우 유용합니다. 검색을 시작하기 전에 필터 설정을 정의해야 합니다.

  • 모듈에 지정한 개별 이름을 검색하려면 "Names"를 활성화합니다.

  • 모듈 유형(현재 인스턴스를 검색 중인 오퍼레이터의 이름)을 검색하려면 "Types"를 활성화합니다.

Module Search

그림 8. Module Search


이제 검색어를 입력할 수 있습니다. 이름의 일부분만 입력해도 충분합니다. Module Info 창에 나열된 모듈 중 하나를 클릭하면 해당 디자인 창이 (디자인 패널에서) 포커스 상태가 되며, 해당 모듈이 선택되어 강조 표시됩니다.

파라미터 정보

Parameter Info 뷰에는 활성 디자인의 모든 파라미터와 해당 오퍼레이터가 표시됩니다. Parameter Info 뷰에서 직접 파라미터를 편집할 수도 있습니다.

파라미터 정보

그림 9. Parameter Info


Parameter Info 뷰는 파라미터, 파라미터 값 또는 오퍼레이터 이름을 검색할 수 있는 검색 기능을 제공합니다. Runtime Parameter Only 필터를 사용하여 동적 파라미터, 즉 런타임 중에 편집할 수 있는 파라미터만 표시할 수 있습니다.

DRC 로그

DRC Log 창에는 마지막 Design Rules Check의 결과가 표시됩니다. 경고/오류 메시지 아래에 나열된 모듈 이름 중 하나를 클릭하면 해당 디자인 창이 (디자인 패널에서) 포커스 상태가 되며, 해당 모듈이 선택되어 강조 표시됩니다.

DRC Log Information

그림 10. DRC Log Information


빌드 로그

The Build Log 창에는 마지막 빌드 결과가 표시됩니다.

Build Log Information

그림 11. Build Log Information


도움말

Help 창에서는 개별 오퍼레이터에 대한 문맥 민감(context-sensitive) 도움말을 제공합니다.

컨텍스트 인식 도움말을 열려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

  1. 디자인에서 정보를 확인하려는 오퍼레이터를 직접 선택하고 F1을 눌러 Help 창에서 해당 정보를 열고 표시합니다.

  2. Operator Library 창에서 오퍼레이터를 선택합니다. Help 창에는 항상 현재 선택된 항목에 대한 도움말이 표시됩니다.

예: MergeKernel 연산자에 대한 정보 표시

그림 12. 예시: MergeKernel Operator에 대한 정보 표시


다른 창에서 F1을 누르거나 도움말 버튼을 클릭하면, 현재 선택된 창 또는 기능에 대한 문맥 민감 사용자 매뉴얼 도움말이 열립니다. 물론 이 사용자 문서에서 오퍼레이터 도움말에 직접 액세스할 수도 있습니다. Operator Reference를 참조하십시오.

라이브러리 패널

라이브러리 패널에는 탭 뷰로 Operator Library 창, User Library 창 및 Custom Library 창이 표시됩니다.

모든 라이브러리(Operator Library, User Library, Custom Library 및 모든 하위 라이브러리)는 트리 구조로 구성됩니다. 각 라이브러리에는 오퍼레이터가 포함되어 있습니다.

"Tree", "List" 또는 "Icon" 뷰를 선택하여 구조의 시각화 방식을 변경할 수 있습니다.

‘Operator Library’가 전시된 도서관 패널

그림 13: Operator Library가 표시된 Library Panel


검색 필드에 검색어를 입력하여 필요한 operator만 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 Camera를 입력하면 이름에 camera가 포함된 모든 operator가 표시됩니다.

Operator Library

Operator Library는 VisualApplets operator, 즉 개별 이미지 처리 함수를 포함하는 하위 라이브러리의 모음입니다.

Operator Library 창에서 operator 이름을 클릭하고 정보 패널의 Help 탭을 클릭하면 각 operator에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

‘Operator Library’가 전시된 도서관 패널

그림 14: Operator Library가 표시된 Library Panel


다이어그램에 새 operator를 추가하는 방법은 'Inserting Operators'를 참조하십시오. 모든 operator에 대한 자세한 문서는 Operator Reference에 나와 있습니다.

User Library

User Library에는 사용자가 정의한 operator 조합(계층적 박스)이 포함된 커스텀 라이브러리가 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 'User Libraries'를 참조하십시오.

Custom Library

Custom Library로 operator를 가져오는 방법은 'Custom Operator Libraries'를 참조하십시오.

프로그램 창 사용자 지정

VisualApplets의 메인 프로그램 창을 개인 취향에 맞게 조정하는 다양한 옵션이 있습니다:

도구 모음 사용자 지정

도구 모음은 드래그 앤 드롭으로 재배치하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 추가하거나 제거할 수 있습니다.

메인 프로그램 창의 기본 설정 복원

실수로 창이나 툴바를 원하지 않는 방식으로 배치한 경우, Window → Reset Dock Windows( Ctrl+O )을 선택하여 기본 설정으로 복원할 수 있습니다.

다이어그램 탭을 별도의 창으로 도킹 해제

메인 창의 Design Panel에 있는 다이어그램 탭을 분리하여 디자인 콘텐츠가 플로팅 창에 나타나도록 할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 여러 화면을 사용하여 디자인을 편집할 수 있습니다. 이 기능은 세 가지 방법으로 액세스할 수 있습니다:

  1. 컨텍스트 메뉴를 통한 방법:

    1. 탭을 마우스 우클릭합니다.

    2. Float를 클릭합니다.

    컨텍스트 메뉴를 통한 탭 분리

    그림 15: 컨텍스트 메뉴를 통한 탭 분리


  2. Float 버튼 사용:

    1. 탭 위에 마우스를 올려 Close 버튼 왼쪽에 있는 Float 버튼을 표시합니다.

    2. Float 버튼을 클릭합니다.

    Float 버튼을 통한 탭 분리

    그림 16. Float 버튼을 통한 도킹 해제


  3. 마우스 왼쪽 버튼 더블 클릭:

    1. 탭을 마우스 왼쪽 버튼으로 더블 클릭합니다.

도킹이 해제된 다이어그램 창은 일반 Windows 창처럼 자유롭게 사용하고 배치할 수 있습니다.

[참고] 창 상태가 저장되지 않음

디자인을 저장할 때 창 상태는 저장되지 않습니다. 따라서 디자인이 로드될 때 도킹이 해제된 창은 나타나지 않습니다.

이는 도킹이 해제된 창을 닫는 Back 및 Forward 기능에도 적용됩니다.

플로팅 창을 다시 도킹하려면 도킹 해제된 창의 툴바에 있는 Dock 버튼을 사용합니다. 이 버튼을 누르면 다이어그램 창이 활성 디스플레이 영역의 마지막 위치에 도킹됩니다.

플로팅 창 재도킹

그림 17. 플로팅 창 재도킹


메인 창 내에서 디자인 패널 분할

메인 창 내에서 Design Panel을 분할하여 메인 창에 다이어그램 탭을 나란히 표시할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 여러 다이어그램 탭을 동시에 보고 편집할 수 있습니다.

Design Panel을 분할하려면:

  1. 이동하려는 다이어그램 탭을 마우스 우클릭합니다. 컨텍스트 메뉴가 열립니다.

  2. Move To Other View를 선택합니다.

    분할 보기 열기

    그림 18. 분할 보기 열기


결과적으로 메인 창에 다이어그램 탭이 나란히 표시됩니다.

분할 보기

그림 19. 분할 보기


분할 보기를 종료하려면 컨텍스트 메뉴에서 Move All To Other View를 선택합니다. 그러면 선택한 디스플레이 영역의 모든 다이어그램 창 탭이 다른 디스플레이 영역으로 이동합니다.

[참고] 창 상태가 저장되지 않음

디자인을 저장할 때 창 상태는 저장되지 않습니다. 따라서 디자인이 로드될 때 분할 보기는 유지되지 않습니다.

이는 분할 보기를 닫는 Back 및 Forward 기능에도 적용됩니다.

파일 -> 최근 디자인 아래의 파일 수

VisualApplets는 File → Recent Designs를 통해 최근에 연 VisualApplets 파일(*.va) 목록을 제공합니다. 표시되는 실제 파일 수를 구성할 수 있습니다.

최근에 연 파일을 몇 개까지 표시할지 지정하려면 다음과 같이 하세요.

  1. Settings → System settings 메뉴로 이동하여 Common 카테고리를 선택합니다.

  2. Recent designs 아래에서 표시할 파일 수(최대 24개)를 지정합니다.

  3. OK(으)로 확인합니다.

최근 디자인 표시 개수 구성

그림 20. 최근에 연 디자인 개수 설정


다중 프로세스

VisualApplets 프로젝트는 여러 프로세스를 포함할 수 있습니다. 프로세스는 다이어그램의 최상위 수준이며 임의 개수의 오퍼레이터와 hierarchical boxes를 포함할 수 있습니다. 각 프로세스는 개별적으로 시작 및 중지할 수 있습니다.

4개의 프로세스가 사용되는 좋은 예는 4대의 카메라 애플리케이션이며, 예를 들어 examples\Acquisition\BasicAcquisition\iF-CXP12-Q\QuadCXP12x1AreaGray8.va 예시가 있습니다. 다음 그림을 참조하십시오. 각 프로세스에 카메라, 버퍼, DMA 오퍼레이터가 있는 4개의 프로세스를 보여 줍니다.

4개의 프로세스가 있는 Applet

그림 21. 4개의 프로세스가 있는 Applet


이 applet을 사용할 때 4개의 프로세스, 즉 4대의 카메라를 모두 개별적으로 시작하고 중지할 수 있습니다. 4대의 카메라가 모두 동일한 프로세스에 있는 경우, 프로세스의 모든 DMA를 항상 시작해야 하므로 동시에 시작하고 중지해야 합니다.

하드웨어에서 VisualApplets applet 사용에 대해 자세히 알아보려면 'Running Your Applet on Hardware' 섹션 및/또는 Framegrabber SDK documentation을 참조하십시오.

프로세스 관리

새 프로세스를 추가하려면 Design → New Process을 클릭하거나 Edit 툴바에서 아이콘을 선택하십시오.

새 프로세스 생성

그림 22. 새 프로세스 생성


프로세스를 제거하려면 먼저 해당 프로세스에 속하는 다이어그램 창을 선택한 다음 Design → Remove Process를 선택하거나 Edit 툴바에서 아이콘을 선택하십시오.

프로세스는 항상 인덱스 0으로 시작하며 오름차순이어야 합니다. 프로세스가 제거되면 더 높은 인덱스를 가진 프로세스들이 이동하여 빈 자리를 채웁니다(Fill).

키보드 단축키

아래에서 VisualApplets에서 사용할 수 있는 모든 단축키 목록을 확인할 수 있습니다.

메인 프로그램 창

단축키 메뉴 항목
Ctrl+N File → New Project
Ctrl+O File → Open Project
Ctrl+S File → Save Project
Ctrl+P File → Print Visible Diagram
Ctrl+Q File → Quit Application
Ctrl+Z Edit → Undo
Ctrl+Shift+Z Edit → Redo
Ctrl+Z Edit → Undo
Ctrl+X Edit → Cut
Ctrl+C Edit → Copy
Ctrl+V Edit → Paste
Del Edit → Delete
F2 Edit → Rename Module
Ctrl+I Design → Add Operator
Mouse 3+ Design → Add Operator
Ctrl+F Design → Search Module
F9 Analysis → Start Simulation
Ctrl+F7 Analysis → Design Rules Check Level 1
Ctrl+F8 Analysis → Design Rules Check Level 2
F7 Build → Build
F5 Build → Start microDisplay
F11 View → Full screen
Ctrl++ View → Zoom In Diagram
Ctrl+- View → Zoom Out Diagram
Ctrl+Mouse wheel up View → Zoom In Diagram
Ctrl+Mouse wheel down View → Zoom Out Diagram
Ctrl+Return View → Zoom Reset
Backspace View → Window Up
Ctrl+Space View → Toggle Hand/Selection Tool
Ctrl+Arrow Right Window → Next Diagram
Ctrl+Arrow Left Window → Previous Diagram
Drag+Drop 프로젝트 파일을 메인 창에 끌어다 놓을 수 있습니다.

표 1. 메인 프로그램 창 단축키 목록


시뮬레이션 뷰어

단축키 메뉴 항목
Ctrl+Q File → Exit Simulation Viewer
Ctrl+C Edit → Copy Image to Clipboard
Del Edit → Remove Selected Images
Ctrl+Del Edit → Remove all Images
왼쪽 화살표 Navigation → Previous Image
오른쪽 화살표 Navigation → Next Image
Ctrl++ View → Zoom In
Ctrl+Mouse wheel up View → Zoom In
Ctrl+- View → Zoom Out
Ctrl+Mouse wheel down View → Zoom Out
Ctrl+Mouse 3 View → Normal Size 1:1
F11 View → Full Screen
Ctrl+F View → Fit to Window
Ctrl+T View → Mapped Thumbs
Ctrl+R View → Reset Parameters
Drag+Drop 시뮬레이션 뷰어(소스) 또는 시뮬레이션 소스 모듈에 이미지를 직접 끌어다 놓을 수 있습니다.

표 2. 시뮬레이션 뷰어 단축키 목록


명령 줄 옵션

VisualApplets는 예를 들어 배치 스크립트에서 사용하거나 시스템 환경에 프로그램을 연결하기 위해 명령줄 인수를 제공합니다.

구문은 다음과 같은 형식을 따릅니다.

<VISUALAPPLETSINSTALLDIR>\VisualApplets <-COMMAND> <ARGUMENTS>

명령어와 이에 필요한 인수는 다음 표에 나와 있습니다.

Command Line Argument & Meaning

-file

지정된 Tcl 스크립트에 저장된 명령을 실행합니다.

Arguments:

  • Tcl 스크립트 파일 이름(*.tcl)

-compile

지정된 파일을 로드하고 applet을 생성합니다. 디자인 규칙에 따라 디자인을 검사합니다.

Arguments:

  • VisualApplets 디자인 파일 이름(*.va)

  • 결과 applet 파일 이름(*.hap)

-sdk

Framegrabber SDK와 함께 applet을 사용하기 위한 SDK 예제(C 소스 코드)를 생성합니다. 디자인 규칙에 따라 디자인을 검사합니다.

Arguments:

  • VisualApplets 디자인 파일 이름(*.va)

  • Pixelplant applet 파일 이름(*.hap)

-KeepSyntheseTraceFiles

하드웨어 applet을 생성할 때 사용하는 추가 옵션입니다. 빌드가 완료된 후 추적 목적으로 (빌드 과정에서 생성된) 중간 파일을 유지합니다.

<VA file name>

지정된 VisualApplets 디자인 파일을 로드합니다.

예를 들어, *.va 또는 *.vad 탐색기에서 파일을 더블 클릭하여 열 수 있도록 지정할 때 사용됩니다.

Arguments:

  • VisualApplets 디자인 파일의 파일 이름( (*.va 또는 *.vad)

표 3. 명령줄 옵션 및 해당 인수


인쇄 / 스크린샷

VisualApplets는 다이어그램 창을 인쇄하거나 그 내용을 이미지로 시스템 클립보드에 복사하는 기능을 제공합니다. 인쇄 / 스크린샷은 현재 선택된 다이어그램 창에 적용됩니다. 제한된 해상도로 인해 일부 콘텐츠가 현재 화면에 맞지 않더라도 모든 오퍼레이터와 링크를 포함한 전체 창이 출력용으로 선택됩니다.

인쇄를 시작하려면 필요한 다이어그램 창을 선택하고 File → Print ( Ctrl+P )을(를) 선택하세요. 디자인 크기가 자동으로 조절됩니다.

스크린샷을 생성하여 클립보드에 복사하려면 필요한 다이어그램 창을 선택하고 Edit → Screenshot to clipboard를 클릭하십시오. 스크린샷을 이미지 파일로 직접 저장하려면 Edit → Screenshot to file을 선택하십시오.