Migration from Older Versions

VisualApplets 버전 3에서는 버전 1.2 이상에서 생성된 파일을 로드할 수 있습니다.

이전 버전의 파일을 로드하면 디자인이 불완전해질 수 있습니다. 일부 링크 및 오퍼레이터의 이름, 기능, 파라미터가 변경되었을 수 있습니다. VisualApplets는 대부분의 모듈 설정을 새로운 파라미터 세트에 맞게 조정, 추가 및 변환합니다. 그러나 경우에 따라 자동 변환이 수행되지 않을 수 있습니다. 어떠한 경우든 이전 버전에서 마이그레이션한 경우 구현 내용을 반드시 확인해야 합니다.

이전 버전에서 마이그레이션할 경우 다음 중 한 가지 현상이 발생할 수 있습니다.

  • “Update to Current Version” 창

    이전 VisualApplets 버전의 오퍼레이터를 사용하는 디자인을 열 때, VisualApplets에서 디자인을 현재 버전으로 업데이트할 것인지 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다.

  • 시그널 오퍼레이터에서 입력 링크 열기

    자동 업데이트 기능인 “Update to Current Version”을(를) 사용하지 않는 경우, 일부 시그널 오퍼레이터의 입력이 연결되지 않을 수 있습니다. VisualApplets는 Reset 입력을 오퍼레이터 Gnd에, Tick 입력을 오퍼레이터 Vcc에 자동으로 연결하는 기능을 제공합니다. 해당 오퍼레이터를 마우스 우클릭하고 Connect to ground 또는 Connect to Vcc를 선택하기만 하면 됩니다.

  • 누락된 오퍼레이터

    이전에 사용되었던 오퍼레이터가 현재 버전에 더 이상 존재하지 않는 경우, 해당 오퍼레이터는 Dummy 오퍼레이터로 대체됩니다. 누락된 오퍼레이터는 교체해야 합니다. 대부분의 누락된 오퍼레이터에 대해 대체 항목을 사용할 수 있습니다. 'Dummy'에서 해당 오퍼레이터의 문서를 자세히 읽어보세요.

[팁] 릴리스 노트

변경 사항에 대한 자세한 내용은 VisualApplets 릴리스 노트를 확인하세요.