Library Logic

Logic 라이브러리에는 비교 및 불리언 연산과 같은 논리 연산을 위한 오퍼레이터가 포함되어 있습니다.

다음 목록은 Library Logic의 모든 오퍼레이터를 요약한 것입니다.

오퍼레이터 이름 간단한 설명 지원 버전
AND

Performs a bitwise AND operation.

버전 1.1
CASE

동일한 형식의 여러 입력 링크를 멀티플렉싱합니다.

버전 1.1
CMP_AgeB

입력 링크 A의 값이 입력 링크 B의 값보다 크거나 같은지 확인합니다.

버전 1.1
CMP_AgtB

입력 링크 A의 값이 입력 링크 B의 값보다 큰지 확인합니다.

버전 1.1
CMP_AleB

입력 링크 A의 값이 입력 링크 B의 값보다 작거나 같은지 확인합니다.

버전 1.1
CMP_AltB

입력 링크 A의 값이 입력 링크 B의 값보다 작은지 확인합니다.

버전 1.1
CMP_Equal

두 입력 링크가 서로 같은지 확인합니다.

버전 1.1
CMP_NotEqual

두 입력 링크가 서로 같지 않은지 확인합니다.

버전 1.1
IF

해당 조건 입력이 참인 경우 입력을 출력으로 전달합니다.

버전 1.1
IS_Equal

입력 링크 값이 "Number" 파라미터와 같은지 비교합니다.

버전 1.1
IS_GreaterEqual

입력 링크 값이 "Number" 파라미터보다 크거나 같은지 비교합니다.

버전 1.1
IS_GreaterThan

입력 링크 값이 "Number" 파라미터보다 큰지 비교합니다.

버전 1.1
IS_InRange

입력 링크 값이 "From" 및 "To" 파라미터로 정의된 구간 내에 있는지 비교합니다.

버전 1.1
IS_LessEqual

입력 링크 값이 "Number" 파라미터 값보다 작거나 같은지 비교합니다.

버전 1.1
IS_LessThan

입력 링크 값이 "Number" 파라미터보다 작은지 비교합니다.

버전 1.1
IS_NotEqual

입력 링크 값이 "Number" 파라미터와 같지 않은지 비교합니다.

버전 1.1
NOT

입력 비트에 대해 비트 단위 NOT 연산을 수행합니다.

버전 1.1
OR

비트 단위 OR 연산을 수행합니다.

버전 1.1
XNOR

비트 단위 XNOR 연산을 수행합니다.

버전 1.1
XOR

비트 단위 XOR 연산을 수행합니다.

버전 1.1

표 44. Library Logic의 오퍼레이터