Library Color

Color 라이브러리에는 색공간 변환 및 색상 처리를 위한 오퍼레이터가 포함되어 있습니다.

다음 목록은 Library Color의 모든 오퍼레이터를 요약한 것입니다.

오퍼레이터 이름 간단한 설명 지원 버전
BAYER3x3Linear

RGB 이미지를 재구성합니다. 입력 링크는 Bayer 이미지의 3x3 커널입니다.

버전 1.1
BAYER5x5Linear

RGB 이미지를 재구성합니다. 입력 링크는 Bayer 이미지의 5x5 커널입니다.

버전 1.1
ColorTransform

3x3 매트릭스와 RGB 벡터의 행렬 곱셈을 구현합니다.

버전 1.2
HSI2RGB

색공간을 HSL(Hue Saturation Lightness)에서 RGB로 변환합니다.

버전 1.1
RGB2HSI

색공간을 RGB에서 HSL(Hue Saturation Luminance)로 변환합니다.

버전 1.1
RGB2YUV

색공간을 RGB에서 YCbCr로 변환합니다.

버전 1.1
WhiteBalance

RGB 입력 스트림의 세 가지 색상 요소를 조정합니다.

버전 1.1
WhiteBalanceBayer

Bayer 입력 스트림의 세 가지 색상 요소를 조정합니다.

버전 1.1

표 40. Library Color의 오퍼레이터