Library Base

Base 라이브러리에는 대부분의 VisualApplets 디자인에 필요한 공통 함수 오퍼레이터가 포함되어 있습니다.

다음 목록은 Library Base의 모든 오퍼레이터를 요약한 것입니다.

오퍼레이터 이름 간단한 설명 지원 버전
BRANCH

입력 링크를 사용자가 정의할 수 있는 여러 개의 출력 링크로 복제합니다.

버전 1.1
CastBitWidth

입력의 하위 비트를 선택하여 Bit Width를 변경합니다.

버전 1.1
CastColorSpace

논리적 속성 ColorFlavor를 변경합니다.

버전 1.1
CastKernel

이 오퍼레이터는 수신되는 데이터의 Parallelism 및 커널 크기를 재조직합니다.

버전 1.1
CastParallel

입력 링크 비트의 재해석을 활성화합니다.

버전 1.1
CastType

링크 Property Arithmetic을 변경합니다.

버전 1.1
CONST

출력 링크에서 각 입력 값을 고정 값으로 대체합니다.

버전 1.1
ConvertPixelFormat

산술 연산 및 Bit Width가 원하는 출력 Pixel Format에 맞춰 조정되는 동안 가능한 많은 정보를 보존합니다.

버전 1.1
Coordinate_X

출력에서 입력 픽셀의 x 좌표를 제공합니다.

버전 1.1
Coordinate_Y

출력에서 입력 픽셀의 y 좌표를 제공합니다.

버전 1.1
Dummy

존재하지 않는 오퍼레이터를 위한 자리표시자입니다.

버전 2
DynamicROI

입력 링크를 사용하여 ROI를 선택할 수 있습니다.

버전 1.2
EventToHost

입력 링크의 상승 에지에 대한 소프트웨어벤트를 생성합니다.

버전 2.2
EventDataToHost

이 오퍼레이터는 데이터 페이로드가 포함된 소프트웨어벤트를 생성합니다.

버전 3.5
ExpandToKernel

오퍼레이터가 입력 링크 I를 임의의 커널 크기로 확장합니다.

버전 1.3
ExpandToParallel

오퍼레이터가 Parallelism 1인 입력 링크 I를 출력 링크 O에서 임의의 Parallelism으로 확장합니다.

버전 1.1
GetStatus

신호 링크의 현재 값을 가져옵니다.

버전 1.2
HierarchicalBox

여러 오퍼레이터를 단일 모듈로 그룹화합니다.

버전 1.1
ImageNumber

출력 링크에서 입력 링크의 현재 이미지에 대한 이미지 인덱스를 제공합니다.

버전 1.1
KernelRemap

커널 구성 요소를 재매핑합니다.

버전 1.4
MergeComponents

세 개의 회색조 입력 링크를 하나의 RGB 출력 링크로 병합합니다.

버전 1.1
MergeKernel

입력 링크를 하나의 커널로 병합합니다.

버전 1.2
MergeParallel

이 연산자는 입력 링크를 Parallelism 컴포넌트에 연결하여 N개의 입력 링크를 단일 출력 링크로 병합합니다.

버전 1.3
MergePixel

동일한 Parallelism을 가진 여러 입력 링크의 픽셀을 더 큰 Bit Width의 단일 픽셀로 병합합니다.

버전 1.1
NOP

동작 없음. 등록된 입력을 출력합니다.

버전 1.1
PARALLELdn

입력 링크와 출력 링크 사이의 Parallelism을 줄입니다.

버전 1.1
PARALLELup

입력 링크와 출력 링크 사이의 Parallelism을 늘립니다.

버전 1.1
PseudoRandomNumberGen

난수 스트림을 생성합니다.

버전 1.4
SampleDn

입력 이미지를 다운샘플링하여 이미지 크기를 줄입니다.

버전 1.1
SampleUp

입력 이미지를 업샘플링하여 이미지 크기를 늘립니다.

버전 1.1
SelectBitField

비트 필드를 선택할 수 있도록 합니다.

버전 1.1
SelectComponent

입력 링크에서 단일 색상 컴포넌트를 추출합니다.

버전 1.1
SelectFromParallel

입력 링크에서 단일 Parallelism 컴포넌트를 추출합니다.

버전 1.1
SelectROI

입력 링크의 프레임에서 직사각형 관심 영역(ROI)을 추출합니다.

버전 1.1
SelectSubKernel

입력 링크에서 커널 행렬의 직사각형 하위 집합을 추출합니다.

버전 1.1
SetDimension

링크 Property인 최대 이미지 너비(maximum image width)와 최대 이미지 높이(maximum image height)를 변경할 수 있습니다.

버전 1.1
SplitComponents

컬러 스트림의 컴포넌트를 세 개의 개별 그레이 이미지 스트림으로 분리합니다.

버전 1.1
SplitKernel

입력 링크의 N x M 커널 컴포넌트를 N * M개의 출력 링크로 분할합니다.

버전 1.3
SplitParallel

Parallelism 차수가 N인 입력 링크를 Parallelism 차수가 N/M인 M개의 출력 링크로 분할합니다.

버전 1.3
Trash

사용되지 않는 링크를 위한 데이터 싱크입니다.

버전 1.1

표 30. Library Base의 연산자