목차
![]()
Arithmetics 라이브러리에는 ADD, SUB, COS, ShiftLeft 등과 같은 Arithmetic 연산자가 포함되어 있습니다. 비트 단위 연산에 대한 실용적인 지침은 Bit Arithmetic 튜토리얼 주제를 참조하십시오.
다음 목록은 Library Arithmetics의 모든 Operator를 요약한 것입니다.
| 오퍼레이터 이름 | 간단한 설명 | 지원 버전 | |
|---|---|---|---|
| ABS |
입력값의 절대값을 계산합니다. |
버전 1.1 | |
| ADD |
여러 입력의 합을 계산합니다. |
버전 1.1 | |
| ARCCOS |
입력값의 아크 코사인(arc cosine)을 계산합니다. |
버전 1.1 | |
| ARCCOT |
입력값의 아크 코탄젠트(arccot)를 계산합니다. |
버전 1.1 | |
| ARCSIN |
입력값의 아크 사인(arc sine)을 계산합니다. |
버전 1.1 | |
| ARCTAN |
입력값의 아크탄젠트(arctan)를 계산합니다. |
버전 1.1 | |
| ClipHigh |
매개변수로 설정 가능한 최대값으로 값을 제한합니다. |
버전 1.1 | |
| ClipLow |
매개변수로 설정 가능한 최소값으로 값을 제한합니다. |
버전 1.1 | |
| COS |
입력값의 코사인을 계산합니다. |
버전 1.1 | |
| COT |
입력값의 코탄젠트를 계산합니다. |
버전 1.1 | |
| DIV |
입력 링크 I1의 값을 입력 링크 I2의 값으로 나눕니다. |
버전 1.1 | |
| MULT |
입력 링크 I1의 값에 입력 링크 I2의 값을 곱합니다. |
버전 1.1 | |
| RND |
반올림을 포함한 우측 시프트(right shift)를 수행합니다. |
버전 1.1 | |
| SCALE |
입력값과 매개변수로 설정 가능한 값을 곱합니다. |
버전 1.1 | |
| ShiftLeft |
입력 데이터에 대해 산술 좌측 시프트(arithmetic shift)를 수행합니다. |
버전 1.1 | |
| ShiftRight |
입력 데이터에 대해 오른쪽으로 Arithmetic 시프트 연산을 수행합니다. |
버전 1.1 | |
| SIN |
입력값의 사인을 계산합니다. |
버전 1.1 | |
| SQRT |
입력값의 제곱근을 계산합니다. |
버전 1.1 | |
| SUB |
Calculates the difference of the two input links. |
버전 1.1 | |
| TAN |
입력값의 탄젠트를 계산합니다. |
버전 1.1 | |
표 29. Library Arithmetics의 operators

이전