소개

VisualApplets는 처리 기능을 나타내는 수많은 오퍼레이터를 포함하고 있습니다. 이 파트에서는 사용 가능한 모든 오퍼레이터의 기능에 대해 자세히 설명합니다. 오퍼레이터 레퍼런스의 구조는 다음과 같이 구성되어 있습니다:

  • 설명

    설명에서는 오퍼레이터의 주요 기능과 동작을 설명합니다. 이것이 오퍼레이터 레퍼런스의 핵심 부분입니다.

    Hardware Platform 라이브러리의 오퍼레이터의 경우, 해당 오퍼레이터를 사용할 수 있는 하드웨어 플랫폼을 보여주는 표가 포함되어 있습니다.

  • Operator 제한 사항

    오퍼레이터에 입력 형식이나 시뮬레이션과 관련된 제한 사항이 있는 경우, 해당 항목들이 여기에 나열됩니다.

  • I/O Properties

    다음 항목을 보여주는 표를 제공합니다:

    • 오퍼레이터 유형이 제공됩니다. 유형은 O-, M-, P-중 하나일 수 있습니다. ('Operator Types' 참조) 오퍼레이터 유형에 대한 실용적인 지침은 Operator Types and Synchronization 튜토리얼 항목을 참조하십시오.
    • 입력 링크가 나열됩니다.
    • 출력 링크가 나열됩니다.

    오퍼레이터가 M 유형이고 두 개 이상의 입력을 가진 경우, 동기식 및 비동기식 입력 그룹이 나열됩니다. 입력 그룹에 대한 자세한 내용은 'M-type Operators with Multiple Inputs'를 참조하십시오.

  • 지원되는 Link Format

    모든 입력 및 출력 포트에서 지원되는 링크 형식이 나열됩니다. 모든 링크 속성에 대한 설명은 'Link Properties'를 참조하십시오.

  • Parameters

    오퍼레이터에 파라미터가 있는 경우, 이 섹션에 나열됩니다. 각 파라미터는 설명 외에도 이름, 값 범위 및 기본값이 제공됩니다. 파라미터 설정에 대해 자세히 알아보려면 'Module Properties'를 확인하십시오.

  • 사용 예제

    사용 예시 섹션은 매우 유용한 부분입니다. 오퍼레이터가 사용되는 예시 목록을 보여줍니다. 링크를 직접 클릭하여 해당 예시로 이동할 수 있습니다. 사용 예시는 사용자 매뉴얼이나 기본 및 예시 파트의 어디에나 위치할 수 있습니다.

  • 추가 정보

    일부 오퍼레이터는 오퍼레이터 레퍼런스 끝에 더 자세한 정보를 제공합니다.

VisualApplets에서 오퍼레이터 레퍼런스에 직접 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 'Help'를 참조하십시오. 또한 Index는 필요한 오퍼레이터 레퍼런스에 빠르게 액세스할 수 있는 좋은 리소스입니다. 마지막으로 Library Overview에서 사용 가능한 모든 라이브러리 목록을 확인할 수 있습니다.