다음은 marathon 프레임 그래버 mE5-MA-VCX-QP용 CoaXPress 카메라의 기본 취득 예시입니다. 'CoaXPress Area Scan Cameras'에서는 에어리어 스캔 카메라용 디자인을, 'CoaXPress Line Scan Cameras'에서는 라인 스캔 카메라용 디자인을 제공합니다.
marathon mE5-MA-VCX-QP 플랫폼에서 CoaXPress 카메라의 기본 취득은 매우 간단합니다. CXPSingleCamera, CXPDualCamera 또는 CXPQuadCamera 오퍼레이터 중 하나를 사용해야 합니다. 카메라 오퍼레이터를 "더블 클릭"하여 포맷 유형(예: Gray, RGB 또는 Bayer Raw)과 포맷 모드(예: 해당 비트 심도)를 선택할 수 있습니다. 따라서 CoaXPress 카메라의 경우 흑백 및 RGB 취득용 카메라 오퍼레이터가 별도로 존재하지 않습니다. 다음 섹션에서는 세 가지 카메라 유형(CXPSingleCamera, CXPDualCamera, CXPQuadCamera)을 사용한 이미지 취득 예시 디자인을 소개합니다. 카메라 오퍼레이터의 출력 링크에서 올바른 링크 포맷을 설정해야 한다는 점을 유의하십시오. 최대 이미지 너비와 올바른 이미지 프로토콜이 설정되어 있는지 확인하세요. 일부 오퍼레이터는 2의 거듭제곱 배수가 아닌 Parallelism으로 데이터를 출력합니다. 2의 거듭제곱 Parallelism을 사용하는 것이 더 편리하므로, PARALLELup 오퍼레이터를 사용하여 Parallelism을 높일 수 있습니다. 이어서 나오는 ImageBuffer 는 올바른 ROI를 잘라내고 Parallelism 변환으로 인해 추가되었을 수 있는 더미 픽셀을 제거합니다.
mE5-MA-VCX-QP 플랫폼용 단일 링크 집성 카메라를 위한 기본 취득 디자인인 "SingleCXP6x1AreaGray8", "SingleCXP6x1AreaGray10.va", "SingleCXP6x1AreaGray12.va" (흑백 8비트, 10비트 및 12비트) 및 "SingleCXP6x1AreaRGB24.va" (컬러 24비트)는 \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE5-MA-VCX-QP\Area에서 확인하실 수 있습니다. 다음 그림은 예시 디자인의 기본 디자인 구조를 보여줍니다. 4개의 단일 링크 집성 카메라를 위한 예시인 "QuadCXP6x1AreaGray12.va" (흑백 12비트) 및 "QuadCXP6x1AreaRGB36.va" (구성요소당 12비트의 컬러 36비트) 디자인은 동일한 폴더에 있습니다. Device Resources에서 mE5-MA-VCX-QP 플랫폼의 공유 메모리 개념을 참조하십시오. 이 정보는 하나의 디자인에서 여러 DRAM 요소를 사용할 때 매우 중요합니다.
mE5-MA-VCX-QP 플랫폼용 예시 디자인인 "DualCXP6x2AreaGray8.va" (흑백 8비트) 및 "DualCXP6x2AreaRGB24.va" (RGB 24비트, 색상 구성요소당 8비트)는 \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE5-MA-VCX-QP\Area에서 찾을 수 있습니다. 이 디자인은 듀얼 링크 집성이 있는 두 개의 CoaXPress 카메라를 위한 듀얼 프로세스 디자인입니다. mE5-MA-VCX-QP 플랫폼의 공유 메모리 개념에 대한 정보는 Device Resources에서도 확인하실 수 있습니다. 다음 그림은 "DualCXP6x2AreaGray8.va" 디자인의 기본 취득 디자인을 보여줍니다.
"SingleCXP6x4AreaGray8.va" (흑백 8비트) 및 "SingleCXP6x4AreaRGB36.va" (색상 구성요소당 12비트의 RGB)는 4개 링크 집성을 사용하는 하나의 카메라를 위한 예시 디자인입니다. mE5-MA-VCX-QP 플랫폼용 디자인은 \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE5-MA-VCX-QP\Area에서 찾을 수 있습니다. 그림 223에서 "SingleCXP6x4AreaGray8.va" 디자인의 기본 디자인 구조를 확인할 수 있습니다. mE5-MA-VCX-QP 플랫폼의 경우 라인당 6Gbit/s의 필수 대역폭을 달성하는 데 하나의 DRAM 요소만 필요합니다. 여기서는 RAM 대역폭 12.8 GB/s에서 최대 512비트의 RAM 데이터 너비를 사용할 수 있습니다. 디바이스 리소스에 대한 자세한 내용은 Device Resources를 참조하십시오. 그림 223에서 mE5-MA-VCX-QP 플랫폼의 "SingleCXP6x4AreaGray8.va" 예시의 기본 디자인 구조를 볼 수 있습니다.
다음 하위 섹션에 제시된 예시는 흑백 라인 스캔 CoaXPress 카메라를 위한 기본 취득 디자인입니다. 이는 'CoaXPress Area Scan Cameras' 섹션의 디자인과 동일합니다. 카메라 오퍼레이터를 VALT_LINE1D로 설정하고 "SplitImage" 오퍼레이터를 추가하기만 하면 됩니다.
mE5-MA-VCX-QP 플랫폼용 단일 링크 집성 카메라를 위한 기본 취득 디자인인 "SingleCXP6x1LineGray8", "SingleCXP6x1LineGray10.va", "SingleCXP6x1LineGray12.va" (흑백 8비트, 10비트 및 12비트) 및 "SingleCXP6x1LineRGB24.va" (컬러 24비트)는 \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE5-MA-VCX-QP\Line에서 확인하실 수 있습니다. 다음 그림은 예시 디자인의 기본 디자인 구조를 보여줍니다. 4개의 단일 링크 집성 카메라를 위한 예시인 "QuadCXP6x1LineGray12.va" (흑백 12비트) 및 "QuadCXP6x1LineRGB36.va" (컬러 36비트) 디자인은 동일한 폴더에 있습니다. Device Resources에서 mE5-MA-VCX-QP 플랫폼의 공유 메모리 개념을 참조하십시오. 이 정보는 하나의 디자인에서 여러 DRAM 요소를 사용할 때 매우 중요합니다.
mE5-MA-VCX-QP 플랫폼용 예시 디자인인 "DualCXP6x2LineGray8.va" (흑백 8비트) 및 "DualCXP6x2LineRGB24.va" (RGB 24비트, 색상 구성요소당 8비트)는 \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE5-MA-VCX-QP\Line에서 찾을 수 있습니다. 이 디자인은 듀얼 링크 집성이 있는 두 개의 CoaXPress 카메라를 위한 듀얼 프로세스 디자인입니다. mE5-MA-VCX-QP 플랫폼의 공유 메모리 개념에 대한 정보는 Device Resources에서도 확인하실 수 있습니다.
"SingleCXP6x4LineGray8.va" (흑백 8비트) 및 "SingleCXP6x4LineRGB36.va" (색상 구성요소당 12비트의 RGB)는 4개 링크 집성을 사용하는 하나의 카메라를 위한 예시 디자인입니다. mE5-MA-VCX-QP 플랫폼용 디자인은 \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE5-MA-VCX-QP\Line에서 찾을 수 있습니다. mE5-MA-VCX-QP 플랫폼의 경우 라인당 6Gbit/s의 필수 대역폭을 달성하는 데 하나의 DRAM 요소만 필요합니다. 여기서는 RAM 대역폭 12.8 GB/s에서 최대 512비트의 RAM 데이터 너비를 사용할 수 있습니다. 디바이스 리소스에 대한 자세한 내용은 Device Resources를 참조하십시오. 그림 225에서 mE5-MA-VCX-QP 플랫폼의 "SingleCXP6x4LineGray8.va" 예시의 기본 디자인 구조를 볼 수 있습니다.






이전