Operator Library: Transformation
FFT 연산자는 정방향 또는 역방향 1차원 고속 푸리에 변환(Fast Fourier transform)을 수행합니다. 이 연산자는 입력단에서 복소수 값을 받아 복소수 값을 출력합니다. 입력과 출력에서 각각 실수부용과 허수부용으로 두 개의 포트를 사용합니다.
파라미터를 사용하여 연산자를 포인트 수, 즉 라인 너비에 맞게 구성할 수 있습니다. 라인 너비는 입력단의 픽셀 수와 일치해야 합니다.
두 번째 파라미터는 연산자가 정방향 변환을 수행할지 역방향 변환을 수행할지 정의합니다.
![]() |
제한된 구성만 지원 |
|---|---|
|
현재 이 연산자는 특정 구성에서만 imaFlex CXP-12 Penta, imaFlex CXP-12 Quad, microEnable 5 ironman, microEnable 5 marathon 및 LightBridge 프레임 그래버에서 사용할 수 있습니다. |
이 연산자는 imaFlex CXP-12 Penta, imaFlex CXP-12 Quad, mE5 ironman 및 mE5 marathon/LightBridge로 제한됩니다. 아래에 허용되는 구성과 특성이 나열되어 있습니다.
imaFlex CXP-12 Penta 및 imaFlex CXP-12 Quad:
-
Points (image width): {8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048}
-
Parallelism: 1
-
Input bit width: 32
-
Output bit width: 48
mE5 ironman:
-
Points (image width): {8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192}
-
Parallelism: 2
-
Input bit width: 16
-
Output bit width: 32
mE5 marathon / LightBridge:
-
Points (image width): {8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048}
-
Parallelism: 2
-
Input bit width: 32
-
Output bit width: 48
이 연산자는 다음과 같은 파라미터화가 적용된 Xilinx FFT IP 코드를 사용합니다.
-
Architecture: Pipelined Streaming IO
-
Run Time Configurable Transform Length: 예
-
Data Format: 고정 소수점
-
Twiddle Width (Phase Factor Width): 10
-
Scaling Option: Unscaled
-
Rounding Mode: 자름(truncation)
FFT 알고리즘에 대한 자세한 내용은 https://www.xilinx.com/products/intellectual-property/fft.html#overview에서 확인하실 수 있습니다. imaFlex CXP-12 Penta 및 imaFlex CXP-12 Quad는 Xilinx IP 버전 9.1을 사용합니다. marathon 및 ironman은 Xilinx IP 버전 8.0을 사용합니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | M |
| Input Links | IRe, 입력 실수부 IIm, 입력 허수부 |
| Output Links | ORe, 실수부 출력 OIm, 허수부 출력 |
동기식 및 비동기식 입력
- 모든 입력은 서로 동기화됩니다. 즉, O-type operator의 임의 네트워크를 통해 동일한 M-type operator로부터 소싱되어야 합니다.
|
입력 Bit Width는 mE5 ironman에서 16 bit이고 mE5 marathon/LightBridge에서 32 bit입니다. |
|
|
출력 Bit Width는 mE5 ironman에서 32 bit이고 mE5 marathon/LightBridge에서 64 bit입니다. |
|
|
Parallelism은 imaFlex CXP-12 Penta 및 imaFlex CXP-12 Quad의 경우 1이며, mE5 ironman 및 mE5 marathon/LightBridge의 경우 2입니다. |
|
|
mE5 ironman에서는 [2^3, 2^13], mE5 marathon/LightBridge에서는 [2^3, 2^11]입니다. |
| TransformationMode | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | Forward |
| Range | {Forward, Reverse} |
|
정방향 또는 역방향 변환을 지정합니다. |
|
| LineLength | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | Points1024 |
| Range | mE5 ironman의 경우 {8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192}, mE5 marathon/LightBridge 및 imaFlex CXP-12 Penta와 imaFlex CXP-12 Quad의 경우 {8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048} |
|
변환 포인트 수, 즉 라인 길이를 지정합니다. |
|

![[참고]](../common/images/admon/note.png)




이전