연산자 라이브러리: 동기화
이 연산자는 입력 이미지를 여러 개의 더 작은 이미지로 분할합니다. 더 작은 이미지의 이미지 높이는 ImageHeight 파라미터로 지정됩니다. 예를 들어, ImageHeight를 512로 설정하고 1024라인의 입력 이미지를 사용하는 경우, 이 연산자는 입력 이미지를 이미지 높이 512인 두 개의 새로운 더 작은 이미지로 분할합니다.

입력 이미지의 높이가 ImageHeight 파라미터 값으로 나누어떨어지지 않는 경우, 입력 이미지는 지정된 높이의 이미지로 최대한 분할됩니다. 남은 라인은 더 작은 높이의 출력 이미지를 생성합니다. 예를 들어, 높이가 1024인 입력 이미지가 높이 400의 청크로 분할되는 경우, 이 연산자는 높이 400인 이미지 두 개와 높이 224인 이미지 한 개를 출력합니다. 입력 이미지 높이가 ImageHeight 파라미터보다 작은 경우, 연산자는 입력 이미지를 분할하지 않습니다.
![]() |
프레임 속도 증가 |
|---|---|
|
연산자는 원래 대역폭을 유지하면서 프레임 속도를 증가시킨다는 점에 유의하세요. |
SplitImage를 사용하여 1D에서 2D로의 변환을 수행할 수 있습니다. 이미지 프로토콜 VALT_LINE1D를 사용하는 링크가 연산자의 입력에 연결되면 변환이 자동으로 수행됩니다. 예를 들어, 라인 스캔 카메라의 1D 입력을 지정된 높이의 이미지로 분할하여, 효과적으로 2D 출력 스트림을 생성할 수 있습니다. 예시:

획득이 진행되는 동안 ImageHeight 값을 동적으로 변경할 때 연산자는 이미지 무결성을 보장합니다. 연산자는 출력 프레임이 완료될 때까지 이전 ImageHeight 값을 유지합니다. 현재 출력 프레임이 완료된 후 연산자는 추가 분할을 위해 새 ImageHeight 값을 사용하기 시작합니다.
연산자는 모든 ImageHeight 값에 대해 가변 라인 길이를 지원합니다. 예: ImageHeight = 2:

출력 이미지에 정의되지 않은 데이터가 없도록 각 라인의 끝은 Eol (End of Line) 플래그로 표시됩니다.
| ImageHeight | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기/쓰기 파라미터 |
| Default | 1 |
| Range | [1, Maximum Output Image Height] |
|
출력 이미지의 최대 라인 수입니다. |
|
SplitImage 연산자의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다:
-
예시 - 라인 스캔 어플리케이션에서 Blob_Analysis_1D 오퍼레이터의 사용법을 보여줍니다.
-
'Color Plane Separation Option 5 - Sequential Output with Advances Processing'
컬러 평면 분리 예시. RGB 입력은 구성 요소별로 분리되어 하나의 DMA 채널을 통해 순차적으로 출력됩니다. 분리는 평행한 워드로 동일한 구성 요소를 수집하고 FrameBufferRandomRead로 읽는 방식으로 수행됩니다.
-
예시 - 디버깅 목적으로 Scope 오퍼레이터는 그레이스케일 사진을 분석하기 위한 옵션을 제공합니다.
-
예제 - 이미지 스트림을 분할하고 병합하는 방법을 보여줍니다. 이미지에 트레일러를 추가합니다.
-
'Signal Operators 및 CameraControl 오퍼레이터를 사용하는 microEnable 5 marathon VCL용 라인 스캔 트리거'
라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.
-
'Signal Operators를 사용하는 microEnable 5 marathon VCX QP용 라인 스캔 트리거'
라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.
-
'Signal Operators를 사용하는 imaFlex CXP-12 Quad용 라인 스캔 트리거'
CoaXPress12용 라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.

![[중요]](../common/images/admon/important.png)

이전