연산자 라이브러리: 동기화
ExpandLine 오퍼레이터는 각 입력 이미지의 마지막 이미지 라인을 저장합니다. 저장된 이 이미지 라인은 출력 시 다음 이미지의 모든 이미지 라인을 대체하는 데 사용됩니다. 즉, 오퍼레이터는 마지막 이미지 라인을 다음 이미지의 모든 라인에 복사합니다.
이 오퍼레이터의 동작은 현재 프레임이 아니라 다음 프레임에만 영향을 미친다는 점에 유의하십시오. 따라서 Acquisition Start 직후 첫 번째 프레임의 출력 데이터는 Init 파라미터를 사용하여 지정해야 합니다.
후속 프레임의 너비가 이전 프레임보다 작으면, 오퍼레이터는 이미지 차원을 유지하고 저장된 라인의 첫 번째 부분만 출력합니다. 후속 프레임의 너비가 이전 프레임보다 크면, 오퍼레이터는 누락된 픽셀을 임의의 Memory 내용으로 Fill합니다.
Operator 제한 사항
-
빈 이미지는 지원되지 않습니다.
라인 길이가 다른 이미지는 지원되지 않습니다.
입력 이미지 크기는 링크에 설정된 최대 이미지 크기와 같아야 합니다.
| Init | |
|---|---|
| Type | static parameter |
| Default | 0 |
| Range | [0, 2^InputBitWidth - 1] |
|
이 파라미터는 첫 번째 출력 프레임 픽셀의 초기화 값을 지정합니다. 이 파라미터는 부호 없는 값만 허용합니다. 부호 있는 초기화 값의 경우 해당 부호 없는 표현을 입력하십시오. |
|
ExpandLine 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다:
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Synchronization, Base and Filter'
Examples - Demonstration of how to use the operator


이전