Operator AppendLineDyn

연산자 라이브러리: 동기화

The operator AppendLineDyn은(는) 링크 I의 입력 이미지에서 이미지 라인을 동적으로 연결하여 링크 O의 출력 이미지에서 더 큰 라인을 형성합니다. 라인을 추가할지 여부는 입력 Append에 의해 제어되며, 이는 입력 I와 동기화됩니다. 이것은 연결된 라인의 양이 파라미터에 의해 정의되는 오퍼레이터 AppendLine과의 차이점입니다. 입력 Append의 라인 픽셀 중 하나라도 값이 1이면, 다음 라인이 현재 라인에 추가됩니다.

이 오퍼레이터는 프레임 레이트나 대역폭을 변경하지 않습니다.

이 오퍼레이터를 사용하면 일반적으로 입력 Append의 패턴에 따라 서로 다른 라인 너비를 가진 이미지가 생성될 수 있습니다.

[중요] 최대 이미지 크기를 초과하지 마십시오

이 오퍼레이터를 사용하면 출력 링크에 정의된 최대 이미지 너비와 높이를 초과할 수 있습니다. 따라서 연결된 입력 라인이 출력 링크의 매개변수화된 최대 이미지 너비를 초과하지 않도록 항상 확인하십시오. 또한 출력 링크의 매개변수화된 최대 이미지 높이가 충분히 큰지 확인하십시오. 이미지 너비나 높이가 링크 Property에 지정된 한도를 초과하는 경우, 디자인에서 뒤따르는 오퍼레이터가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

예를 들어, 너비가 1024인 3개의 입력 라인이 연결됩니다. 출력 이미지 너비는 3072가 됩니다. 따라서 VisualApplets 오퍼레이터의 올바른 작동을 보장하려면 출력 링크의 최대 이미지 너비를 3072 이상으로 설정해야 합니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type P
Input Links I, 데이터 입력
Append, 제어 입력
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Input Link Append Output Link O
Bit Width [1, 64]1 1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned as I
Parallelism any as I as I
Kernel Columns any 1 as I
Kernel Rows any 1 as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D} as I as I
Color Format any VAF_GRAY as I
Color Flavor any FL_NONE as I
Max. Img Width any as I any2
Max. Img Height any as I any

1

입력 Bit Width의 범위:

  • 부호 없는 입력의 경우: [1, 64]

  • 부호 있는 입력의 경우: [2, 64]

  • 부호 없는 컬러 입력의 경우: [3, 63]

  • 부호 있는 컬러 입력의 경우: [6, 63].

2

최대 이미지 너비는 입력 이미지 너비보다 크거나 같아야 합니다.

Parameters

없음

사용 예제

AppendLineDyn 오퍼레이터의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다.