연산자 라이브러리: 동기화
Operator AppendImageDyn은 입력 이미지를 동적으로 연결하여 더 큰 출력 이미지를 생성합니다. 이미지의 연결 여부는 입력 Append에 의해 제어되며, 이는 입력 I와 동기화됩니다. 이는 매개변수로 연결된 이미지의 수가 정의되는 Operator AppendImage와의 차이점입니다. 입력 Append의 픽셀 중 하나라도 값이 1인 경우, 다음 이미지가 현재 이미지에 추가됩니다.
![]() |
최대 이미지 높이를 초과하지 마십시오 |
|---|---|
|
이 Operator를 사용하면 출력 링크에 정의된 최대 이미지 높이를 초과할 수 있습니다. 따라서 연결된 입력 이미지가 출력 링크의 매개변수로 설정된 최대 이미지 높이를 초과하지 않도록 항상 확인해야 합니다. 이미지 높이를 초과할 경우 디자인의 후속 Operator가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. |
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | P |
| Input Links | I, 데이터 입력 Append, 제어 입력 |
| Output Link | O, data output |
Operator AppendImageDyn의 사용법은 다음 예시에서 확인할 수 있습니다:
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Synchronization: Dynamic Append and Cut'
Examples - Demonstration of how to use the operator

![[중요]](../common/images/admon/important.png)


이전