Operator TxSignalLink

Operator Library: Signal

Operator TxSignalLink은(는) 디자인 내의 어느 위치에든 있는 RxSignalLink operator로 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. 두 operator는 링크 없이 연결을 설정합니다. 이는 프로세스 간 통신, 즉 링크와 피드백을 직접 그릴 필요 없이 서로 다른 계층적 상자(hierarchical boxes) 간의 연결에 유용합니다.

Parameter Channel_ID은(는) 수신 RxSignalLink operator를 지정하기 위한 채널 ID를 정의합니다. Parameter 값은 고유해야 하며 디자인 내의 다른 어떤 TxSignalLink operator에서도 사용되어서는 안 됩니다.

동일한 채널 ID를 사용하며 신호 데이터를 수신할 RxSignalLink operator가 디자인 내에 하나 이상 존재해야 합니다.

디자인 내의 각 TxSignalLink operator는 하나의 채널 ID를 통해 최소 하나 이상의 RxSignalLink operator에 연결됩니다. VisualApplets의 Resource Dialog에서 각 TxSignalLink operator가 하나의 Resource SignalChannel을 단독으로 사용함을 확인할 수 있습니다. Resource SignalChannel을 사용하면 개별 TxSignalLink operator를 하나 또는 여러 개의 RxSignalLink operator에 할당하는 것을 제어할 수 있습니다. 사용 가능한 Resource SignalChannel의 수 (디자인에서 허용되는 최대 TxSignalLink operator 수도 결정함)에 대해서는 Device Resources를 참조하십시오.

이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link I, 신호 입력

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

채널 ID
Type static parameter
Default 0
Range [0, 1023]

신호 링크의 채널 ID입니다. 위의 설명을 참조하십시오.

사용 예제

Operator TxSignalLink의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다: