SyncSignal 오퍼레이터

Operator Library: Signal

이 오퍼레이터는 N개의 입력 링크를 마스터 신호와 동기화하고 출력에서 동기화된 입력 버전을 제공합니다. MasterI 입력 링크의 각 상승 에지에 대해 입력 I0..In이 샘플링됩니다. 따라서 이 오퍼레이터에는 MasterI 입력의 상승 에지로 활성화되는 N개의 레지스터가 포함됩니다. 설명을 위해 다음 파형을 참조하십시오.

추가된 Reset 입력 링크를 통해 operator를 재설정할 수 있습니다. 재설정되는 동안 모든 출력은 0으로 설정됩니다.

이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Links MasterI, 신호 입력
I0..In, 신호 입력
Reset, 신호 입력
Output Link O0..On, 신호 출력

Supported Link Format

Link Parameter 입력 링크 MasterI 입력 링크 I0..In Input Link Reset 출력 링크 O0..On
Bit Width 1 1 1 1
Arithmetic unsigned unsigned unsigned unsigned
Parallelism 1 1 1 1
Kernel Columns 1 1 1 1
Kernel Rows 1 1 1 1
Img Protocol VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY VAF_GRAY VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE FL_NONE FL_NONE FL_NONE
Max. Img Width any any any MasterI로
Max. Img Height any any any MasterI로

Parameters

없음

사용 예제

SyncSignal 오퍼레이터의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다: