Operator Library: Signal
이 연산자는 입력 신호의 주기(period time)를 측정합니다. 주기는 입력에서 두 개의 상승 에지(rising edge) 사이의 시간입니다. 결과는 출력 링크 O에서 픽셀 값으로 출력됩니다. 따라서 출력 O는 VALT_PIXEL0D 픽셀 데이터 스트림입니다. 출력 링크의 Bit Width는 변경할 수 있으며, 가능한 최대 주기 시간을 나타냅니다. 실제 주기 시간이 출력 값 범위를 초과하는 경우, 가능한 최대 값으로 잘립니다(clipped). 다음 파형에서 연산자의 동작을 확인할 수 있습니다.

주기 시간은 하이 상태인 Ticks를 기준으로 측정됩니다. Tick은 신호 입력이며 프리스케일러처럼 사용할 수 있습니다. Tick 입력의 모든 하이 값에 대해 주기 시간이 측정됩니다. 다음 파형은 주기 측정에 대한 Tick 입력의 동작을 보여줍니다. 대부분의 경우 Tick 입력은 필요하지 않습니다. 이 경우 오퍼레이터 VCC에 연결하십시오.

추가 리셋 입력을 사용하여 현재 측정을 취소할 수 있습니다.
이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | M |
| Input Links | I, 신호 입력 Tick, 신호 입력 Reset, 신호 입력 |
| Output Link | O, 이미지 데이터 출력 |
동기 및 비동기 입력
- 모든 신호 입력은 O-type 오퍼레이터의 임의 네트워크를 통해 동일하거나 서로 다른 M-type 오퍼레이터로부터 소스를 공급받을 수 있습니다. 동일한 M-type 소스에서 소스를 공급받는 경우 자동으로 동기화됩니다.
| Link Parameter | Input Link I | Input Link Tick | Input Link Reset | Output Link O |
|---|---|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 | 1 | [1, 64] |
| Arithmetic | unsigned | unsigned | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | VALT_PIXEL0D |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any | any | any |
| Max. Img Height | any | any | any | any |
SignalToPeriod 연산자의 사용 예시는 다음과 같습니다:
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Signal'
Examples - Demonstration of how to use the operator

이전