Operator SignalEdge

Operator Library: Signal

SignalEdge 연산자는 입력 신호의 레벨 변화를 감지할 때 하나의 디자인 클럭 주기 동안 펄스를 생성합니다. Edge 파라미터는 감지할 엣지의 유형을 지정합니다. 세 가지 설정이 가능합니다:

  • Rising:

    입력에서 상승 엣지마다 펄스가 생성됩니다.

  • Falling:

    입력에서 하강 엣지마다 펄스가 생성됩니다.

  • Both:

    입력에서 상승 엣지와 하강 엣지 모두에 대해 펄스가 생성됩니다.

이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, 신호 데이터 입력
Output Link O, 신호 데이터 출력

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width 1 as I
Arithmetic unsigned as I
Parallelism 1 as I
Kernel Columns 1 as I
Kernel Rows 1 as I
Img Protocol VALT_SIGNAL as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

Parameters

Edge
Type static parameter
Default RisingEdge
Range {RisingEdge, FallingEdge, BothEdges}

이 파라미터는 연산자가 감지할 엣지의 유형을 정의합니다.

사용 예제

SignalEdge 연산자의 사용법은 다음 예시와 같습니다: