Operator Library: Signal
이 오퍼레이터는 ShaftEncoder의 역회전을 보상합니다.
이 오퍼레이터에는 엔코더 펄스를 공급할 수 있는 입력 링크 I가 있으며, Dir 입력 링크에서 현재 엔코더 방향을 정의할 수 있습니다.
역방향의 입력 펄스는 출력에서 억제됩니다. 그러나 오퍼레이터는 내부적으로 역방향 입력 펄스를 카운트합니다. ShaftEncoderCompensate에 정방향 펄스가 다시 공급되면, 모든 역방향 펄스가 보상될 때까지 계속 억제됩니다. 즉, 각 역방향 입력 펄스는 내부 Counter를 증가시킵니다. 각 정방향 입력 펄스는 이 Counter가 0보다 클 경우 이를 감소시킵니다. 내부 Counter가 0일 때만 정방향 입력 펄스에 대해 펄스가 출력됩니다.
MaxPulseBits 파라미터는 내부 Counter의 Bit Width를 지정합니다. 즉, ShaftEncoderCompensate는 최대 2 ^ MaxPulseBits개의 역방향 펄스를 보상할 수 있습니다. 2 ^ MaxPulseBits개를 초과하는 역방향 펄스가 발생하는 경우, 역회전 중에 2 ^ MaxPulseBits개의 펄스만 보상할 수 있습니다.
현재 Counter 값, 즉 보상해야 할 펄스 수는 CompensationCounter 파라미터를 사용하여 읽을 수 있습니다. 이 파라미터에 새 값을 기록하여 현재 Counter 값을 덮어쓸 수 있습니다.
이 오퍼레이터는 ShaftEncoder 오퍼레이터에 직접 연결할 수 있습니다.
다음 파형에서 오퍼레이터의 기능을 설명합니다.

다음과 같이 추가 리셋 입력을 사용하여 Counter를 리셋할 수 있습니다.

이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Links | I, 신호 데이터 입력 Dir, 신호 데이터 입력 Reset, 신호 데이터 입력 |
| Output Link | O, 신호 데이터 출력 |
| Link Parameter | Input Link I | Input Link Dir | Input Link Reset | Output Link O |
|---|---|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 | 1 | as I |
| Arithmetic | unsigned | unsigned | unsigned | as I |
| Parallelism | 1 | 1 | 1 | as I |
| Kernel Columns | 1 | 1 | 1 | as I |
| Kernel Rows | 1 | 1 | 1 | as I |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | any | any | as I |
| Max. Img Height | any | any | any | as I |
| MaxPulseBits | |
|---|---|
| Type | static parameter |
| Default | 10 |
| Range | [2, 32] |
|
이 파라미터는 내부 Counter의 Bit Width를 지정합니다. |
|
| CompensationCounter | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기/쓰기 파라미터 |
| Default | 0 |
| Range | [0, 2^MaxPulseBits-1] |
|
이 파라미터는 보정 Counter의 현재 값을 보여줍니다. 파라미터를 읽으면 현재 값을 확인할 수 있습니다. 파라미터에 값을 쓰면 Counter 값이 덮어씌워집니다. |
|
ShaftEncoderCompensate 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시와 같습니다:
-
'Signal Operators 및 CameraControl 오퍼레이터를 사용하는 microEnable 5 marathon VCL용 라인 스캔 트리거'
라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.
-
'Signal Operators를 사용하는 microEnable 5 marathon VCX QP용 라인 스캔 트리거'
라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.
-
'Signal Operators를 사용하는 imaFlex CXP-12 Quad용 라인 스캔 트리거'
CoaXPress12용 라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.

이전