SetSignalStatus 오퍼레이터

Operator Library: Signal

오퍼레이터의 신호 링크 출력은 Mode 파라미터를 사용하여 소프트웨어로 설정할 수 있습니다. 상태 유형은 Mode 파라미터로 지정됩니다. 세 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

  • Low:

    오퍼레이터 출력 신호 링크가 낮은 값(0)을 가집니다.

  • High:

    오퍼레이터 출력 신호 링크가 높은 값(1)을 가집니다.

  • Pulse:

    오퍼레이터가 출력에서 펄스를 생성합니다. 즉, 한 클럭 사이클 동안 높은 값을 출력합니다. 이 펄스 이후, 오퍼레이터는 낮은 값(0)을 출력합니다. High로 설정된 후에 파라미터를 Pulse로 설정해도 펄스 전에 낮은 값이 생성되지 않습니다. 따라서 파라미터를 Pulse로 설정하기 전에 Low 또는 Pulse로 설정해야 합니다.

이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Output Link O, 신호 데이터 출력

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

Mode
Type static/dynamic 읽기/쓰기 매개변수
Default 낮음
Range {Low, High, Pulse}

이 파라미터는 오퍼레이터의 출력 링크에서 출력 신호 값을 지정합니다. 위의 설명을 참조하십시오.

사용 예제

SetSignalStatus 오퍼레이터의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다: