Operator Library: Signal
Select operator는 Select 파라미터에 의해 제어되는 N-input to 1-output Multiplexer를 구현합니다. N은 64보다 작거나 같아야 합니다.
이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.
| Link Parameter | Input Link I[n] | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | I0와 같음 |
| Arithmetic | unsigned | I0와 같음 |
| Parallelism | 1 | I0와 같음 |
| Kernel Columns | 1 | I0와 같음 |
| Kernel Rows | 1 | I0와 같음 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | I0와 같음 |
| Color Format | VAF_GRAY | I0와 같음 |
| Color Flavor | FL_NONE | I0와 같음 |
| Max. Img Width | any | I0와 같음 |
| Max. Img Height | any | I0와 같음 |
Select operator의 사용법은 다음 예시와 같습니다:
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon'
Area scan trigger를 보여줍니다. 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 트리거 생성에 사용할 수 있습니다.
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP'
CoaXPress용 area scan trigger를 보여줍니다. 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 트리거 생성에 사용할 수 있습니다.
-
'Area Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad'
CoaXPress12용 영역 스캔 trigger가 제공됩니다. 외부 소스, 내부 주파수 생성기 또는 소프트웨어 trigger 펄스를 trigger 생성에 사용할 수 있습니다.
-
'Signal Operators 및 CameraControl 오퍼레이터를 사용하는 microEnable 5 marathon VCL용 라인 스캔 트리거'
라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.
-
'Signal Operators를 사용하는 microEnable 5 marathon VCX QP용 라인 스캔 트리거'
라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.
-
'Signal Operators를 사용하는 imaFlex CXP-12 Quad용 라인 스캔 트리거'
CoaXPress12용 라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성에는 외부 소스, 내부 주파수 제너레이터 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Signal'
Examples - Demonstration of how to use the operator

이전