Operator Library: Signal
Operator RxSignalLink는 동일한 디자인 내의 TxSignalLinkTxSignalLink operator로부터 신호 데이터를 수신하는 데 사용됩니다.
두 operator 모두 링크 없이 연결을 설정합니다. 이는 프로세스 간 통신, 즉 링크와 피드백을 그릴 필요 없이 서로 다른 계층적 상자 간의 연결에 유용합니다.
파라미터 Channel_ID는 송신 TxSignalLink operator를 지정하기 위한 채널 ID를 정의합니다. 파라미터 값은 동일한 디자인 내의 TxSignalLink operator 중 하나의 ID와 일치해야 합니다. 디자인 내의 여러 RxSignalLink operator가 동일한 채널 ID를 사용할 수 있습니다.
디자인 내의 각 RxSignalLink operator는 하나의 채널 ID를 통해 정확히 하나의 TxSignalLink operator에 연결됩니다. VisualApplets의 Resource Dialog에서 각 TxSignalLink operator가 하나의 리소스 SignalChannel을 독점적으로 사용하는 것을 확인할 수 있습니다. 리소스 SignalChannel을 사용하면 개별 TxSignalLink operator를 하나 또는 여러 개의 RxSignalLink operator에 할당하는 것을 제어할 수 있습니다.
이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.

| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
Operator RxSignalLink의 사용법은 다음 예시와 같습니다:
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Memory and Library Signal'
Examples - Demonstration of how to use the operator

이전