Operator Polarity

Operator Library: Signal

Polarity 연산자는 출력 링크 극성을 제어합니다. 파라미터 설정에 따라 출력 신호를 우회하거나 반전시킬 수 있습니다. 다음 그림을 참조하십시오.

이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, 신호 데이터 입력
Output Link O, 신호 데이터 출력

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width 1 as I
Arithmetic unsigned as I
Parallelism 1 as I
Kernel Columns 1 as I
Kernel Rows 1 as I
Img Protocol VALT_SIGNAL as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

Parameters

Invert
Type 동적/정적 읽기/쓰기 파라미터
Default NotInvert
Range {NotInvert, Invert}

이 파라미터는 출력 신호의 극성을 지정합니다. NotInvert = 입력이 출력으로 우회됩니다. Invert = 출력 신호가 입력 신호의 반전된 복사본이 됩니다.

사용 예제

Polarity 연산자의 사용 예는 다음과 같습니다: