Operator Library: Signal
이 오퍼레이터는 입력단의 이미지 데이터 스트림을 신호 스트림으로 변환합니다. 입력단은 이진(1비트) 이미지 스트림입니다. 입력단의 값이 0인 모든 픽셀에 대해 로우 신호(0)가 출력됩니다. 입력단의 값이 1인 모든 픽셀에 대해 하이 신호(1)가 출력됩니다. 이미지 데이터 스트림에는 픽셀 사이에 간격이 포함됩니다. 오퍼레이터는 출력단에서 마지막으로 유효한 입력 픽셀 값으로 이러한 간격을 Fill 합니다. 설명은 다음 그림을 참조하십시오.
이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | M |
| Input Link | I, image data input |
| Output Link | O, 신호 데이터 출력 |
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 |
| Arithmetic | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any |
| Max. Img Height | any | any |
PixelToSignal 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시와 같습니다.
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Signal, Logic, Filter and Parameters'
Examples - Demonstration of how to use the operator

이전