Operator LineEndToSignal

Operator Library: Signal

이 연산자는 입력 이미지 라인의 끝이 감지될 때 신호 펄스를 생성합니다. 연산자 입력은 이미지 스트림입니다. 연산자는 입력 이미지 스트림에서 라인의 끝을 대기합니다. 라인의 끝이 감지되면 한 클록 사이클의 신호 펄스가 출력됩니다. 라인의 끝은 마지막 라인 픽셀 직후에 발생하지 않을 수도 있습니다. 설명은 다음 그림을 참조하십시오.

프레임의 끝은 항상 마지막 프레임 라인의 끝과 동시에 발생합니다. VisualApplets에는 빈 라인이 존재할 수 있습니다. 연산자는 빈 라인에 대해서도 신호 펄스를 생성합니다.

이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link I, image data input
Output Link O, signal output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned
Parallelism any 1
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D} VALT_SIGNAL
Color Format any VAF_GRAY
Color Flavor any FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

1

부호 없는 값의 경우 입력 비트 폭의 범위는 [1, 64]입니다. 부호 있는 입력의 경우 범위는 [2, 64]입니다. 부호 없는 색상 입력의 경우 [3, 63]이며, 부호 있는 색상 입력의 경우 [6, 63]입니다.

Parameters

없음

사용 예제

Operator LineEndToSignal의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다.