Operator Library: Signal
이 operator는 입력 이미지의 시작이 감지될 때 신호 펄스를 생성합니다. operator 입력은 이미지 스트림입니다. operator는 입력 이미지의 첫 번째 픽셀을 기다립니다. 첫 번째 픽셀이 감지되면, 한 클록 주기의 신호 펄스가 출력됩니다. 설명은 다음 그림을 참조하십시오:

VisualApplets에는 빈 이미지가 존재할 수 있습니다. 빈 이미지의 경우, operator는 첫 번째 픽셀을 찾을 수 없습니다. 이 경우, operator는 프레임 끝에서 펄스를 출력합니다. 프레임의 첫 번째 라인에 픽셀이 포함되어 있지 않으면, operator는 첫 번째 라인 끝에서 펄스를 출력합니다.
이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | M |
| Input Link | I, image data input |
| Output Link | O, signal output |
operator FrameStartToSignal의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다:
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Memory and Library Signal'
Examples - Demonstration of how to use the operator


이전