Operator FrameEndToSignal

Operator Library: Signal

이 연산자는 입력 이미지의 끝이 감지되면 신호 펄스를 생성합니다. 연산자 입력은 이미지 스트림입니다. 연산자는 입력 이미지 스트림의 끝을 대기합니다. 프레임 끝이 감지되면 1클록 주기의 신호 펄스가 출력됩니다. 프레임의 끝은 마지막 프레임 픽셀 직후에 발생하지 않을 수 있습니다. 자세한 설명은 다음 그림을 참조하십시오:

VisualApplets에서는 빈 이미지가 존재할 수 있습니다. 연산자는 빈 프레임에 대해서도 신호 펄스를 생성합니다.

이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link I, image data input
Output Link O, signal output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned
Parallelism any 1
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol VALT_IMAGE2D VALT_SIGNAL
Color Format any VAF_GRAY
Color Flavor any FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

1

부호 없는 값의 경우 입력 비트 폭의 범위는 [1, 64]입니다. 부호 있는 입력의 경우 범위는 [2, 64]입니다. 부호 없는 색상 입력의 경우 [3, 63]이며, 부호 있는 색상 입력의 경우 [6, 63]입니다.

Parameters

없음

사용 예제

FrameEndToSignal 연산자의 사용법은 다음 예시와 같습니다:

  • 'Hardware Test'

    DMA, RAM, GPIO, 트리거 및 LED의 하드웨어 자체 테스트 예시.