EventToSignal 오퍼레이터

Operator Library: Signal

이 오퍼레이터는 값이 1인 각 입력 픽셀에 대해 신호 펄스를 생성합니다. 오퍼레이터 입력은 이진(1비트) 이미지 스트림입니다. 오퍼레이터 입력에 값이 1인 픽셀이 존재하면, 오퍼레이터는 1클록 주기의 신호 펄스를 생성합니다. 이미지 데이터 스트림에는 픽셀 사이에 간격(gap)이 포함된다는 점에 유의하십시오. 간격 주기 동안 오퍼레이터는 출력 펄스를 생성하지 않습니다. 마지막 입력 이진 픽셀 값을 신호로 변환하려면 대신 PixelToSignal 오퍼레이터를 사용하십시오.

이 오퍼레이터는 VisualApplets 기능 시뮬레이션에서 제외됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link I, image data input
Output Link O, 신호 데이터 출력

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width 1 1
Arithmetic unsigned unsigned
Parallelism 1 1
Kernel Columns 1 1
Kernel Rows 1 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

Parameters

없음

사용 예제

EventToSignal 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시와 같습니다: