Operator Library: Prototype
![]() |
경고 |
|---|---|
|
면책 조항: 이 모듈은 프로토타입 라이브러리의 일부입니다. 매우 잠정적이며 대대적인 변경이나 삭제될 수 있습니다. 따라서 이 모듈은 실제 제품 설계에 사용해서는 안 됩니다. 테스트 목적으로만 포함되어 있습니다. |
오퍼레이터가 작동하는 방식을 이해하려면 다음 코드를 참조하십시오.
if (Clr == 1) {
O = 0;
} else if (Add == 1) {
O += I;
}
return O;
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Links | I1, 데이터 입력 Add, 덧셈 조건 Clr, 초기화 조건 |
| Output Link | O, data output |
| Link Parameter | Input Link I1 | Input Link Add | Input Link Clr | Output Link O |
|---|---|---|---|---|
| Bit Width | [1, 64] | 1 | 1 | [1, 64] |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | as I | as I | as I |
| Parallelism | any | as I | as I | as I |
| Kernel Columns | any | 1 | 1 | any |
| Kernel Rows | any | 1 | 1 | any |
| Img Protocol | VALT_IMAGE2D | as I | as I | as I |
| Color Format | any | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | any | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any | any | any |
| Max. Img Height | any | any | any | any |

![[경고]](../common/images/admon/warning.png)
이전