Operator Library: Parameters
이 연산자는 연결된 링크의 Property에 대한 읽기 액세스를 제공합니다. 링크 Property는 읽기 전용 operator parameter로 사용할 수 있습니다.
이 연산자의 장점은 Parameters 라이브러리의 reference 및 translate 연산자가 링크 parameter를 수식에 통합하는 데 사용할 수 있다는 점입니다. 예를 들어, 일부 수식에서는 링크 Parallelism을 통합해야 할 수 있으며, 이 연산자를 사용하여 Parallelism을 감지할 수 있습니다. 이렇게 하면 수식이 현재 링크 구성에 자동으로 적응할 수 있습니다.
library Parameter에 대한 일반적인 소개는 Library Parameters에서 확인할 수 있습니다.
| Protocol | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | VALT_IMAGE2D |
| Range | {VALT_IMAGE2D,VALT_LINE1D,VALT_PIXEL0D,VALT_SIGNAL} |
|
링크 Property Protocol에 대한 액세스를 허용합니다. 가능한 값은 VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D, VALT_SIGNAL입니다. |
|
| ColorFormat | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | VAF_GRAY |
| Range | {VAF_GRAY,VAF_COLOR,VAF_NONE,VAF_UNDEFINED} |
|
링크 Property ColorFormat에 대한 액세스를 허용합니다. 가능한 값은 VAF_GRAY, VAF_COLOR, VAF_NONE, VAF_UNDEFINED입니다. |
|
| ColorFlavor | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | FL_NONE |
| Range | {FL_NONE,FL_RGB,FL_HSI,FL_YUV,FL_LAB,FL_XYZ,FL_HSL,FL_HSV,FL_YCrCb} |
|
링크 Property ColorFlavor에 대한 액세스를 허용합니다. 가능한 값은 FL_NONE, FL_RGB, FL_HSI, FL_YUV, FL_LAB, FL_XYZ, FL_HSL, FL_HSV, FL_YCrCb입니다. |
|
| Arithmetic | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | UNSIGNED |
| Range | {SIGNED,UNSIGNED} |
|
링크 Property Arithmetic에 대한 액세스를 허용합니다. 가능한 값은 SIGNED 및 UNSIGNED입니다. |
|
| BitWidth | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | 1 |
| Range | |
|
링크 Property BitWidth에 대한 액세스를 허용합니다. |
|
| Parallelism | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | 1 |
| Range | |
|
링크 Property Parallelism에 대한 액세스를 허용합니다. |
|
| KernelRows | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | 1 |
| Range | |
|
링크 Property KernelRows에 대한 액세스를 허용합니다. |
|
| KernelColumns | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | 1 |
| Range | |
|
링크 Property KernelColumns에 대한 액세스를 허용합니다. |
|
| MaxImgWidth | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | 1024 |
| Range | |
|
링크 Property MaxImgWidth에 대한 액세스를 허용합니다. |
|
| MaxImgHeight | |
|---|---|
| Type | static write parameter |
| Default | 1024 |
| Range | |
|
링크 Property MaxImgHeight에 대한 액세스를 허용합니다. |
|


이전