Operator IntFieldVariable

Operator Library: Parameters

IntFieldVariable 연산자는 소프트웨어 변수 필드를 생성합니다.

변수가 표시되고 액세스될 수 있는 디자인 계층 내의 타겟을 정의할 수 있습니다. 타겟은 DisplayHierarchy와 DisplayName이라는 두 가지 파라미터로 정의됩니다. DisplayHierarchy에서는 연산자 자체가 위치한 것과 동일한 프로세스 내의 계층적 박스를 지정합니다. DisplayName 파라미터를 사용하여 타겟 파라미터의 이름을 설정합니다. DisplayHierarchy와 DisplayName이 모두 설정된 경우, DisplayName으로 정의된 파라미터는 DisplayHierarchy에서 지정한 계층적 박스에서 사용할 수 있게 됩니다. DisplayName이 비어 있으면 파라미터가 생성되지 않습니다. DisplayName은 설정되어 있지만 DisplayHierarchy가 비어 있는 경우, DisplayName으로 정의된 파라미터가 상위 계층(즉, 연산자 자체가 위치한 계층적 박스)에 추가됩니다.

이 연산자는 디자인의 데이터 흐름 구조를 간섭하지 않으므로 입력과 출력이 없습니다.

Parameters 라이브러리에 대한 일반적인 소개는 Library Parameters를 참조하십시오.

I/O Properties

Property Value
Operator Type 입력이나 출력이 없으므로 해당사항이 없습니다.

Supported Link Format

없음

Parameters

Status
Type 정적 읽기(GUI에는 쓰기로 표시되지만) 파라미터
Default 없음
Range OK 또는 오류 메시지

오류 상태를 표시합니다. Activate 파라미터가 Yes으로 설정된 경우, 다른 모듈 파라미터가 확인됩니다. 이 파라미터는 이 확인 결과, 즉 OK 또는 오류 메시지를 표시합니다.

이 파라미터는 최종 애플릿의 일부가 아닙니다.

DisplayName
Type static write parameter
Default 없음
Range 임의의 문자열

오퍼레이터 인스턴스 자체 외에 디자인의 다른 지점에서 파라미터에 대한 액세스 권한을 부여하거나 액세스하려면 새 파라미터를 정의해야 합니다. 여기에서 이 새 파라미터의 이름을 지정하십시오.

이 필드가 비어 있으면 새 파라미터가 생성되지 않습니다.

DisplayHierarchy
Type static write parameter
Default 없음
Range 임의의 문자열

DisplayName 파라미터로 정의한 새 맵 파라미터를 연결할 계층적 박스를 여기에 지정하십시오.

이 파라미터에서는 자동 완성 기능과 구문 강조(syntax highlighting)를 사용할 수 있습니다. 자동 완성을 사용하려면 Module Properties 대화 상자에서 이 파라미터의 Parameter Values 필드를 클릭하고 키보드의 TAB 키를 누르십시오. 자동 완성 기능에 대한 자세한 지침은 'Autocompletion and Syntax Highlighting for Translator and Reference Operators'에서 확인할 수 있습니다.

새 DisplayName 파라미터를 정의했지만 DisplayHierarchy 파라미터를 비워 둔 경우: 새 파라미터가 연산자 인스턴스를 포함하는 계층적 박스에 추가됩니다. 연산자 인스턴스가 가장 높은(프로세스) 수준에 위치한 경우에는 이 작업을 수행할 수 없습니다.

[참고] 디스플레이 타겟 경로 설정을 위한 구문

디자인 내의 다른 위치에 새 파라미터를 표시하려면, DisplayHierarchy 파라미터에서 새 파라미터를 포함할 계층적 박스의 경로를 지정해야 합니다.

구문은 다음과 같습니다.

<Path> is the relative path from the process level to the level of the design where the <Hierarchical Box> is located which will get the new parameter. Thus, the DisplayHierarchy parameter can only address hierarchical boxes within the same process. Use a slash as separator between different hierarchical levels.

<HierarchicalBox> is the name of the hierarchical box that is to receive the new map parameter.

예: Level0/Level1

크기
Type static, dynamic, write, read parameter
Default 0
Range 부호 없는 정수(31비트)

이 파라미터를 사용하여 필드 항목 수를 정의할 수 있습니다.

ColumnCount
Type 정적 쓰기, 읽기 파라미터
Default 0
Range [1,256]

이 파라미터를 사용하여 모듈 속성 대화 상자에 필드 값을 입력하기 위한 열 수를 정의할 수 있습니다.

색인
Type dynamic write parameter
Default 0
Range UInt

이 파라미터를 사용하여 여기에 필드 인덱스를 설정할 수 있습니다.

Value
Type dynamic, write, read parameter
Default 0
Range 부호 있는 정수(64비트)

이 파라미터를 사용하여 Index 파라미터로 지정된 필드 항목을 설정하거나 읽을 수 있습니다.

필드
Type static,dynamic, write, read parameter
Default 없음
Range 픽셀

이 필드 파라미터는 변수 필드의 콘텐츠를 정의합니다.

Unit
Type static write parameter
Default -
Range Latin-1

여기에 Value 파라미터의 단위를 입력하십시오.

설명
Type static write parameter
Default -
Range any text

여기에 Value 파라미터에 대한 설명을 입력하십시오.

RangeFrom
Type static write parameter
Default 0
Range

이 파라미터를 사용하여 유효한 최솟값을 정의할 수 있습니다. 여기에 공식을 입력할 수도 있습니다.

RangeTo
Type static write parameter
Default 255
Range

이 파라미터를 사용하여 유효한 최댓값을 정의할 수 있습니다. 여기에 공식을 입력할 수도 있습니다.

RangeIncrement
Type static write parameter
Default 1
Range

이 파라미터를 사용하여 유효한 값 사이의 간격(스텝 크기 정의)을 정의할 수 있습니다. 여기에 공식을 입력할 수도 있습니다.

Activate
Type dynamic write parameter
Default No
Range {No,Yes}

Yes = Value 맵 파라미터를 통해 변수와의 액세스가 활성화됩니다.

No = 변수와의 액세스가 비활성화되고 Status 파라미터가 비활성화됩니다. DisplayName 및 DisplayHierarchy 파라미터는 아무런 효과가 없습니다.