Operator FloatParamSelector

Operator Library: Parameters

이 연산자는 매개변수 Value에 맵 매개변수를 생성합니다. 매개변수 Select를 통해 이 맵 매개변수를 디자인 내 어디에나 위치한 여러 모듈 매개변수 사이에서 전환할 수 있습니다. 참조된 매개변수의 경로와 이름을 지정하려면 매개변수 References에 세미콜론으로 구분된 목록을 추가하십시오.

참조된 매개변수는 VA_DOUBLE 형식이어야 합니다. 맵 매개변수는 현재 선택된 참조 매개변수의 모든 Property를 미러링합니다.

선택한 매개변수를 표시하고 액세스할 수 있는 디자인 계층 구조 내의 타겟을 정의할 수 있습니다. 타겟은 DisplayHierarchy와 DisplayName이라는 두 개의 매개변수로 정의됩니다. DisplayHierarchy에서는 참조 연산자 자체가 위치한 것과 동일한 프로세스 내의 계층 구조 상자를 지정합니다. 매개변수 DisplayName에서는 타겟 매개변수의 이름을 설정합니다. 즉:

  • DisplayHierarchy와 DisplayName이 모두 설정된 경우, DisplayName으로 정의된 파라미터는 DisplayHierarchy에서 지정한 계층 구조 상자에서 사용할 수 있습니다.
  • DisplayName이 비어 있는 경우 파라미터가 생성되지 않습니다.
  • DisplayName이 설정되었으나 DisplayHierarchy가 비어 있는 경우, DisplayName으로 정의된 파라미터가 상위 계층 구조(즉, 참조 오퍼레이터 자체가 위치한 계층 구조 상자)에 추가됩니다.

이를 통해 선택한 매개변수를 원하는 디자인의 모든 계층 수준에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 보호된 계층 구조 상자 내 모듈의 매개변수를 보호된 계층 구조 상자 자체의 Property 바로 아래에서 파라미터화할 수 있도록 만들 수 있습니다.

매핑된 매개변수 자체를 참조할 수 있습니다. 따라서 참조 연산자에서 매개변수 Value의 콘텐츠를 참조하거나, 매개변수 DisplayName 및 DisplayHierarchy에서 정의한 매개변수를 참조할 수 있습니다. 이는 보호된 계층 구조 상자가 다른 보호된 계층 구조 상자로 구성될 때 특히 중요합니다.

[참고] 연결된 모든 파라미터가 한 번에 업데이트됩니다.

연결된 매개변수 중 하나가 변경되면(즉, 선택한 매개변수, 맵 매개변수 Value 또는 디스플레이 타겟 매개변수), 다른 모든 연결된 매개변수의 값도 함께 변경됩니다.

이 오퍼레이터는 디자인의 데이터 흐름 구조에 간섭하지 않으므로 입력과 출력이 없습니다.

해당 라이브러리에 대한 일반적인 소개를 확인할 수 있습니다. Parameters in Library Parameters.

I/O Properties

Property Value
Operator Type 입력 또는 출력이 없으므로 없음

Supported Link Format

없음

Parameters

Status
Type 정적 읽기(GUI에는 쓰기로 표시되지만) 파라미터
Default 없음
Range 'OK'가 표시되거나 오류 메시지가 나타납니다

오류 상태를 표시합니다. 매개변수 Activate가 Yes로 설정된 경우 다른 모듈 매개변수가 확인됩니다. 이 매개변수는 이 확인의 결과, 즉 OK 또는 오류 메시지가 발생하는지 여부를 표시합니다.

이 파라미터는 최종 애플릿의 일부가 아닙니다.

DisplayName
Type static write parameter
Default 없음
Range 임의의 문자열

참조 연산자 인스턴스 자체 외에 디자인의 다른 지점에서 매개변수 Reference에 정의된 참조 매개변수와의 액세스를 허용하거나 부여하려는 경우, 새 매개변수를 정의해야 합니다. 여기에 이 새 매개변수의 이름을 지정하십시오. 이 필드가 비어 있으면 새 매개변수가 생성되지 않습니다.

DisplayHierarchy
Type static write parameter
Default 없음
Range 임의의 문자열

매개변수 DisplayName에서 정의한 새 맵 매개변수를 연결할 계층 구조 상자를 여기에 지정하십시오.

이 파라미터에는 자동 완성 기능과 구문 강조(syntax highlighting)를 사용할 수 있습니다. 자동 완성을 사용하려면 Module Properties 대화 상자에서 이 파라미터의 Parameter Values 필드를 클릭하고 키보드의 TAB 키를 누르십시오. 자동 완성 기능에 대한 자세한 지침은 'Autocompletion and Syntax Highlighting for Translator and Reference Operators'에서 확인할 수 있습니다.

새 매개변수 DisplayName을 정의하고 매개변수 DisplayHierarchy를 비워 두면, 새 매개변수는 참조 연산자 인스턴스를 포함하는 계층 구조 상자에 추가됩니다. 참조 연산자 인스턴스가 가장 높은 프로세스 수준에 있는 경우에는 이 작업이 불가능합니다.

[참고] 디스플레이 타겟으로의 경로 설정 구문

디자인의 다른 위치에 새 매개변수가 표시되도록 하려면 매개변수 DisplayHierarchy에서 새 매개변수를 포함할 계층 구조 상자의 경로를 지정해야 합니다.

구문은 다음과 같습니다.

<Path> is the relative path from process level to the hierarchical level of the design where the <Hierarchical Box> is located that is to receive the new parameter. Thus, the parameter DisplayHierarchy can only address hierarchical boxes within the same process. Use a slash as separator between different hierarchical levels.

<HierarchicalBox> is the name of the hierarchical box that is to receive the new map parameter.

예: Level0/Level1

Select
Type static, dynamic, write 파라미터
Default 0
Range 참조된 매개변수 수에 따라 다릅니다.

참조된 매개변수 간을 전환하기 위한 선택기.

Value
Type static, dynamic, write, read parameter
Default 0
Range double

선택한 매개변수와의 액세스를 위한 맵 매개변수입니다. 이 매개변수는 현재 선택된 참조 매개변수와 동일한 Property를 가집니다.

Unit
Type static write parameter
Default -
Range Latin-1

여기에 파라미터 Value의 단위를 입력합니다.

설명
Type static write parameter
Default -
Range 임의의 텍스트

여기에 파라미터 Value의 설명을 입력합니다.

참고문헌
Type static write parameter
Default 없음
Range 모듈에 대한 상대 경로, 모듈 이름 및 매개변수 이름을 세미콜론으로 구분된 목록으로 참조 매개변수를 정의하는 문자열입니다.

여기서는 디자인 내에서 참조 매개변수의 위치를 정의합니다.

이 파라미터에는 자동 완성 기능과 구문 강조(syntax highlighting)를 사용할 수 있습니다. 자동 완성을 사용하려면 Module Properties 대화 상자에서 이 파라미터의 Parameter Values 필드를 클릭하고 키보드의 TAB 키를 누르십시오. 자동 완성 기능에 대한 자세한 지침은 'Autocompletion and Syntax Highlighting for Translator and Reference Operators'에서 확인할 수 있습니다.

[참고] 참조 구문

문자열 목록의 항목 구문은 다음과 같습니다.

<Path> is the relative path to the hierarchical level where the referenced module <Module> is located. Use a slash as separator between different hierarchical levels. Define the path as relative path from the hierarchical level the reference operator instance is located in.

<Module> is the name of the module (i.e. an operator instance or a hierarchical box) that contains the referenced parameter.

<ParamName> is the name of the referenced parameter.

If <Path> starts with a slash, the path is interpreted as absolute path starting from design level (e.g., /Process0/UUT/SetParam.Value).

다음도 사용할 수 있습니다. ../ 상위 레벨로 이동합니다. 단, 자유롭게 복제 또는 재배치 가능한 모듈을 디자인할 때는 이 옵션을 사용하지 않도록 주의하십시오.

Activate
Type dynamic write parameter
Default No
Range {No, Yes}

Yes = 참조된 파라미터와의 접근(Value 맵 파라미터를 통해)이 활성화됩니다.

No = 참조 매개변수와의 액세스가 비활성화되고 매개변수 Status가 비활성화됩니다. 매개변수 DisplayName과 DisplayHierarchy는 효과가 없습니다.

사용 예제

FloatParamSelector 연산자의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다.

  • 'Parameter Selection'

    예시 - 파라미터 변환 오퍼레이터인 IntParamSelector와 FloatParamSelector 사용법 시연.