Operator Library: Logic
XOR operator는 비트 단위 논리 XOR(배타적 논리합) 연산을 수행합니다. 해당 입력 비트 값의 합이 홀수인 경우 각 출력 비트가 논리적 "1"로 설정되며, 그렇지 않은 경우 출력은 "0"이 됩니다. 입력 링크 수는 모듈 인스턴스화 시 선택해야 합니다.
따라서 n개 입력의 출력 비트 i는 다음과 같습니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Links | I0, 데이터 입력 I1..In-1, 데이터 입력 |
| Output Link | O, data output |
XOR operator의 사용법은 다음 예시와 같습니다.
-
예시 - 이진 침식(eroded) 이미지를 원본과 비교합니다. 두 이미지에 차이가 있는 경우 에지가 검출됩니다.


이전