Operator Library: Logic
Operator XNOR는 비트 단위 논리 XNOR(배타적 부정 논리합) 연산을 수행합니다. 대응하는 입력 비트 값의 합이 짝수인 경우 각 출력 비트가 논리적 "1"로 설정되며, 그렇지 않은 경우 출력은 "0"이 됩니다. 입력 링크 수는 모듈 인스턴스화 시 선택해야 합니다.
따라서 n개 입력의 출력 비트 i는 다음과 같습니다.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Links | I0, 데이터 입력 I1..In-1, 데이터 입력 |
| Output Link | O, data output |
Operator XNOR의 사용 예시는 다음과 같습니다.
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Signal, Logic, Filter and Parameters'
Examples - Demonstration of how to use the operator


이전