Operator NOT

Operator Library: Logic

NOT operator는 입력 비트를 반전시킵니다. 비트 단위의 논리적 반전을 수행합니다. 해당 입력 비트가 "0"인 경우 각 출력 비트는 논리적 "1"로 설정되며, 그렇지 않은 경우 출력은 "0"이 됩니다. 입력 링크의 수는 모듈 인스턴스화 시 선택해야 합니다.

따라서 출력 비트 i는 다음과 같습니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D, VALT_SIGNAL} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

부호 없는 값의 경우 입력 Bit Width 범위는 [1, 64]입니다. 부호 있는 입력의 경우 범위는 [2, 64]입니다. 부호 없는 컬러 입력의 경우 범위는 [3, 63]이며, 부호 있는 컬러의 경우 범위는 [6, 63]입니다.

Parameters

없음

사용 예제

NOT operator의 사용법은 다음 예시와 같습니다.