Operator Library: Logic
IS_NotEqual 연산자는 입력 링크 I의 값이 Number 파라미터의 값과 같지 않으면 출력을 논리적 "1"로 설정하고, 그렇지 않은 경우 출력은 "0"으로 설정합니다.
두 입력 링크의 값을 비교하려면 대신 CMP_NotEqual 연산자를 사용하십시오.
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [1, 63] unsigned, [2, 64] signed | 1 |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | unsigned |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | any | as I |
| Kernel Rows | any | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
| Number | |
|---|---|
| Type | static/dynamic 읽기/쓰기 매개변수 |
| Default | 0 |
| Range | 입력 링크 I의 범위와 동일함 |
|
Value to compare the input link value with. |
|
| ImplementationType | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | static write parameter | |||
| Default | AUTO | |||
| Range | (AUTO, EmbeddedALU, LUT) | |||
|
ImplementationType 파라미터를 사용하면 연산자의 구현 방식을 제어할 수 있습니다. 즉, 연산자 구현에 사용할 로직 요소를 정의할 수 있습니다. 다음 값 중 하나를 선택할 수 있습니다. AUTO: 연산자가 인스턴스화될 때 연산자의 파라미터 설정을 바탕으로 주어진 FPGA 아키텍처에 가장 적합한 구현 전략이 자동으로 선택됩니다. EmbeddedALU: 연산자가 FPGA의 임베디드 ALU 요소를 사용합니다. LUT: 연산자가 FPGA의 LUT 요소를 사용합니다.
|
||||
IS_NotEqual 연산자의 사용법은 다음 예시와 같습니다.
-
10개의 이미지 중 9개를 제거합니다.
-
예시 - SampleDn operator를 사용하지 않고 3x3 배율로 다운사플링하는 방법.
-
예제 - 이미지 스트림을 분할하고 병합하는 방법을 보여줍니다. 이미지에 트레일러를 추가합니다.

![[참고]](../common/images/admon/note.png)
이전