Operator Library: Logic
CMP_NotEqual 연산자는 입력 링크 A의 값과 입력 링크 B의 값이 같지 않으면 출력값을 논리적 "1"로 설정하고, 그렇지 않으면 "0"으로 설정합니다.
입력 A의 값을 동적 파라미터 값과 비교하려면 대신 IS_NotEqual 연산자를 사용하십시오.
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| Input Links | A, 데이터 입력 B, 데이터 입력 |
| Output Link | O, data output |
| Link Parameter | Input Link A | Input Link B | Output Link O |
|---|---|---|---|
| Bit Width | [1, 64] unsigned, [2, 64] signed | [1, 64] unsigned, [2, 64] signed | 1 |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | A로서 | unsigned |
| Parallelism | any | A로서 | as I |
| Kernel Columns | any | A로서 | as I |
| Kernel Rows | any | A로서 | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | A로서 | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | A로서 | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | A로서 | as I |
| Max. Img Width | any | A로서 | as I |
| Max. Img Height | any | A로서 | as I |
| ImplementationType | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | static write parameter | |||
| Default | AUTO | |||
| Range | (AUTO, EmbeddedALU, LUT) | |||
|
ImplementationType 파라미터를 사용하면 연산자의 구현 방식을 제어할 수 있습니다. 즉, 연산자 구현에 사용할 로직 요소를 정의할 수 있습니다. 다음 값 중 하나를 선택할 수 있습니다. AUTO: 연산자가 인스턴스화될 때 연산자의 파라미터 설정을 바탕으로 주어진 FPGA 아키텍처에 가장 적합한 구현 전략이 자동으로 선택됩니다. EmbeddedALU: 이 연산자는 FPGA의 임베디드 ALU 요소를 사용합니다. LUT: 연산자가 FPGA의 LUT 요소를 사용합니다.
|
||||
CMP_NotEqual 연산자의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다.
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Signal, Logic, Filter and Parameters'
Examples - Demonstration of how to use the operator

![[참고]](../common/images/admon/note.png)
이전