Operator CMP_AgtB

Operator Library: Logic

CMP_AgeB (compare A greater than B) 연산자는 입력 링크 A의 값이 입력 링크 B의 값보다 큰 경우 출력을 논리적 "1"로 설정하고, 그렇지 않은 경우 출력은 "0"으로 설정합니다.

입력 A의 값을 동적 파라미터 값과 비교하려면 대신 IS_GreaterThan 연산자를 사용하십시오.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Links A, 데이터 입력
B, 데이터 입력
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link A Input Link B Output Link O
Bit Width [1, 64] unsigned, [2, 64] signed [1, 64] unsigned, [2, 64] signed 1
Arithmetic {unsigned, signed} A로서 unsigned
Parallelism any A로서 as I
Kernel Columns any A로서 as I
Kernel Rows any A로서 as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} A로서 as I
Color Format VAF_GRAY A로서 as I
Color Flavor FL_NONE A로서 as I
Max. Img Width any A로서 as I
Max. Img Height any A로서 as I

Parameters

ImplementationType
Type static write parameter
Default AUTO
Range (AUTO, EmbeddedALU, LUT)

ImplementationType 파라미터를 사용하면 연산자의 구현 방식을 제어할 수 있습니다. 즉, 연산자 구현에 사용할 로직 요소를 정의할 수 있습니다.

다음 값 중 하나를 선택할 수 있습니다.

AUTO: 연산자가 인스턴스화될 때 연산자의 파라미터 설정을 바탕으로 주어진 FPGA 아키텍처에 가장 적합한 구현 전략이 자동으로 선택됩니다.

EmbeddedALU: 이 연산자는 FPGA의 임베디드 ALU 요소를 사용합니다.

LUT: 연산자가 FPGA의 LUT 요소를 사용합니다.

[참고] 일반적으로 AUTO 사용

일반적으로 이 파라미터는 AUTO로 설정해야 합니다. 디자인에서 특정 종류의 FPGA 리소스가 부족해지는 등의 특수한 경우에 EmbeddedALU 및/또는 LUT 값을 사용하여 FPGA 리소스 관리에 수동으로 영향을 줄 수 있습니다.

사용 예제

다음 예시에서 CMP_AgtB 연산자의 사용법을 확인할 수 있습니다.