Operator CMP_AgeB

Operator Library: Logic

CMP_AgeB(compare A greater or equal B) 연산자는 입력 링크 A의 값이 입력 링크 B의 값보다 크거나 같으면 출력을 논리적 "1"로 설정하고, 그렇지 않은 경우 출력은 "0"으로 설정합니다.

입력 A의 값을 동적 파라미터 값과 비교하려면 대신 IS_GreaterEqual 연산자를 사용하십시오.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Links A, 데이터 입력
B, 데이터 입력
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link A Input Link B Output Link O
Bit Width [1, 64] unsigned, [2, 64] signed [1, 64] unsigned, [2, 64] signed 1
Arithmetic {unsigned, signed} A로서 unsigned
Parallelism any A로서 as I
Kernel Columns any A로서 as I
Kernel Rows any A로서 as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} A로서 as I
Color Format VAF_GRAY A로서 as I
Color Flavor FL_NONE A로서 as I
Max. Img Width any A로서 as I
Max. Img Height any A로서 as I

Parameters

ImplementationType
Type static write parameter
Default AUTO
Range (AUTO, EmbeddedALU, LUT)

ImplementationType 파라미터를 사용하면 연산자의 구현 방식을 제어할 수 있습니다. 즉, 연산자 구현에 사용할 로직 요소를 정의할 수 있습니다.

다음 값 중 하나를 선택할 수 있습니다.

AUTO: 연산자가 인스턴스화될 때 연산자의 파라미터 설정을 바탕으로 주어진 FPGA 아키텍처에 가장 적합한 구현 전략이 자동으로 선택됩니다.

EmbeddedALU: 이 연산자는 FPGA의 임베디드 ALU 요소를 사용합니다.

LUT: 연산자가 FPGA의 LUT 요소를 사용합니다.

[참고] 일반적으로 AUTO 사용

일반적으로 이 파라미터는 AUTO로 설정해야 합니다. 디자인에서 특정 종류의 FPGA 리소스가 부족해지는 등의 특수한 경우에 EmbeddedALU 및/또는 LUT 값을 사용하여 FPGA 리소스 관리에 수동으로 영향을 줄 수 있습니다.

사용 예제

CMP_AgeB 연산자의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다: