Operator SORT

Operator Library: Filter

Operator SORT는 회색조 값에 따라 입력 커널 스트림의 모든 요소를 정렬합니다. 입력 링크 I와 출력 링크 O 모두 N행 곱하기 M열 크기의 커널 필드를 가집니다(I [N, M] 및 O [N, M]). 이 커널 필드는 픽셀 값에 의해 정렬됩니다. 최대 회색조 값을 가진 픽셀은 O [0, 0]에 위치하게 되며, 두 번째로 큰 값은 O [0, 1]에, 최소 회색조 값은 O [N - 1, M - 1]에 위치하게 됩니다. O [ N / 2, M / 2]는 임의 크기 커널의 중앙값을 출력한다는 점에 유의하십시오.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, 커널 입력
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64] as I
Arithmetic unsigned as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

Parameters

없음

사용 예제

Operator SORT의 사용법은 다음 예시에서 보여줍니다: