Operator MIN

Operator Library: Filter

MIN 연산자는 입력 커널 스트림의 최솟값을 식별하고 출력합니다. 이 최솟값은 O로 출력됩니다. 연산자는 최솟값의 커널 인덱스를 출력하지 않습니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, 커널 입력
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64] unsigned, [2, 64] signed as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

Parameters

없음

사용 예제

MIN 연산자 사용법은 다음 예시와 같습니다: