Operator MEDIAN

Operator Library: Filter

MEDIAN 오퍼레이터는 입력 커널 스트림의 중앙값을 식별하고 출력합니다. 커널 크기는 3x3 및 5x5로 제한됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, 커널 입력
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64] as I
Arithmetic unsigned as I
Parallelism any as I
Kernel Columns {3, 5} 1
Kernel Rows as kernel columns 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

Parameters

없음

사용 예제

MEDIAN 오퍼레이터 사용법은 다음 예시와 같습니다.