Operator Library: Filter
MAX 오퍼레이터는 입력 커널 스트림의 최댓값을 식별하여 출력합니다. 이 최댓값은 O로 출력됩니다. 이 오퍼레이터는 최댓값의 커널 인덱스를 출력하지 않습니다.
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [1, 64] unsigned, [2, 64] signed | as I |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | as I |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | any | 1 |
| Kernel Rows | any | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |

이전