Operator Library: Debugging
Scope operator는 그레이스케일 이미지를 분석하기 위한 옵션을 제공합니다.
이 operator는 입력 이미지 라인을 샘플링하여 각 이미지 채널에 대해 2D 파형을 출력합니다. 최대 4개의 채널이 지원됩니다.
각 채널에서 들어오는 각 라인은 한 번 샘플링됩니다. SampleMode 파라미터에서 정의한 설정에 따라, 해당 라인의 첫 번째 픽셀, 마지막 픽셀, 최소 픽셀 값 또는 최대 픽셀 값의 그레이스케일 값이 샘플링에 사용됩니다.
샘플링된 픽셀 값은 좌표계에서 출력 픽셀을 설정하는 데 사용됩니다. 출력 픽셀의 수평 위치는 샘플링된 픽셀의 실제 값에 의해 정의됩니다. 수직 위치는 들어오는 라인의 순서, 즉 시간 축에 대응합니다.

개별 픽셀 값들로부터 파형을 생성하기 위해, 값들은 선으로 연결됩니다.
출력 파형의 높이는 입력 이미지 높이에 대응합니다.
이 operator는 입력 링크의 Parallelism을 사용하여 입력 채널을 분리함으로써 최대 4개의 채널을 지원합니다. 즉, 한 번에 최대 4개의 파형이 생성될 수 있습니다.
각 채널, 즉 출력되는 각 파형에 대해 색상 값, 오프셋, Scaling을 정의할 수 있습니다.

![]() |
런타임 테스트 |
|---|---|
|
이 Operator는 런타임 중에 디자인을 테스트하고 분석하도록 설계되었습니다. 디자인을 빌드(합성)하고, 타겟 하드웨어에 로드한 후, 실제 이미지 처리를 시작해야 디버깅에 Operator를 사용할 수 있습니다. 이 Operator는 VisualApplets 내의 디자인 시뮬레이션용이 아닙니다. |
| LineWidth | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | 1024 |
| Range | [8, Maximum Output Image Width] |
|
출력 라인 너비를 정의합니다. |
|
| Offset[1, 4] | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | 0 |
| Range | [-Maximum Output Image Width, Maximum Output Image Width - 1] |
|
각 출력 채널에 추가할 수평 위치 오프셋입니다. |
|
| SampleMode[1, 4] | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | first |
| Range | {first, last, min, max} |
|
각 라인의 픽셀 값을 획득하는 데 사용되는 각 채널의 샘플 모드를 설정합니다. First: 라인 내 첫 번째 픽셀의 값입니다. Last: 라인 내 마지막 픽셀의 값입니다. Min: 라인에서 발견된 가장 작은 픽셀 값입니다. Max: 라인에서 발견된 가장 큰 픽셀 값입니다. |
|
| ScalingMode[1, 4] | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | 없음 |
| Range | {none, div128, div64, div32, div16, div8, div4, div2, none, mult2, mult4, mult8, mult16, mult32, mult64, mult128} |
|
각 채널의 파형 줌 모드를 설정합니다. 캡처된 픽셀 값은 2의 배수로 곱하거나 나눌 수 있습니다. |
|
| Color[1, 4] | |
|---|---|
| Type | dynamic write parameter |
| Default | blue |
| Range | {cyan, black, blue, green, cyan, red, magenta, brown, lightgray, darkgray, brightblue, brightgreen, brightcyan, brightred, brightmagenta, brightyellow, white} |
|
각 채널의 출력 색상을 설정하기 위한 파라미터입니다. |
|
Scope 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시와 같습니다.
-
예시 - 디버깅 목적으로 Scope 오퍼레이터는 그레이스케일 사진을 분석하기 위한 옵션을 제공합니다.

![[중요]](../common/images/admon/important.png)

이전