Operator SplitKernel

Operator Library: Base

이 오퍼레이터는 입력 링크의 N x M 커널 구성 요소를 j = N * M개의 출력 링크로 분할합니다. 출력 링크 수 j는 오퍼레이터 초기화 시 지정해야 합니다. 출력 링크 수는 커널 구성 요소의 수와 같아야 합니다. 입력 커널 크기가 변경되면 오퍼레이터를 새로 인스턴스화해야 합니다. 이 오퍼레이터의 반대 개념은 'MergeKernel'입니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O[0, j-1], 데이터 출력

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I 출력 링크 O[0, j-1]
Bit Width [1, 64]1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

입력 Bit Width의 범위는 [1, 64]입니다. Signed 입력의 경우 범위는 [2, 64]입니다. Unsigned 컬러 입력의 경우 범위는 [3, 63]이며, Signed 컬러의 경우 범위는 [6, 63]입니다.

Parameters

없음

사용 예제

SplitKernel 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시에서 확인할 수 있습니다: