Operator SplitComponents

Operator Library: Base

SplitComponents 연산자는 입력 링크의 컬러 스트림 구성 요소를 출력에서 세 개의 독립된 그레이 이미지 스트림으로 분리합니다. 이 연산자의 반대 기능은 'MergeComponents'입니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Links O0 (동적), 데이터 출력 컬러 구성 요소 {R, H, Y, L, X}
O1 (동적), 데이터 출력 컬러 구성 요소 {G, S, U, A, Y}
O2 (동적), 데이터 출력 컬러 구성 요소 {B, I, V, B, Z}

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I 출력 링크 O0 (동적) 출력 링크 O1 (동적) 출력 링크 O2 (동적)
Bit Width [3, 63] 부호 없음, [6, 63] 부호 있음 auto1 auto2 auto3
Arithmetic {unsigned, signed} as I as I as I
Parallelism any as I as I as I
Kernel Columns any as I as I as I
Kernel Rows any as I as I as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I as I as I
Color Format VAF_COLOR VAF_GRAY VAF_GRAY VAF_GRAY
Color Flavor {FL_RGB, FL_HSI, FL_YUV, FL_LAB, FL_XYZ FL_NONE FL_NONE FL_NONE
Max. Img Width any as I as I as I
Max. Img Height any as I as I as I

1 2 3

출력 Bit Width는 입력 Bit Width를 3으로 나눈 값입니다.

Parameters

없음

사용 예제

SplitComponents 연산자의 사용 예시는 다음과 같습니다: