Operator SetDimension

Operator Library: Base

VisualApplets 디자인에서는 링크의 최대 이미지 크기 이하인 이미지를 해당 링크에서 처리할 수 있습니다. 링크의 최대 이미지 크기는 링크 Property인 Max Image Width 및 Max Image Height를 사용하여 설정합니다. 링크로 전송되는 이미지는 이 이미지 크기를 초과해서는 안 됩니다. 이미지 크기가 허용된 최대 이미지 크기를 초과하면 operator가 올바르게 작동하지 않습니다.

최대 이미지 크기 링크 Property는 항상 최소 필수 값, 즉 링크에서 예상되는 최대 이미지 크기로 설정해야 합니다. 예를 들어 operator가 이미지에서 ROI를 선택하는 경우가 이에 해당합니다. 동적 ROI 파라미터로 인해 결과 출력 이미지의 크기가 고정되지 않습니다. 사용자가 ROI 크기가 특정 값을 초과하지 않는다는 것을 알고 있는 경우 링크 Property를 수동으로 변경할 수 있습니다. 이는 SetDimension operator를 사용하여 수행할 수 있습니다.

SetDimension operator는 링크 Property의 최대 이미지 너비 및 최대 이미지 높이를 덮어씁니다. 이 operator는 논리 링크 Property만 변경합니다. 하드웨어에서 전송되는 데이터에는 영향을 미치지 않습니다. 이 operator는 항상 주의해서 사용하고 이미지 크기 제한을 초과하지 않도록 해야 합니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D, VALT_SIGNAL} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

1

입력 Bit Width의 범위는 [1, 64]입니다. Signed 입력의 경우 범위는 [2, 64]입니다. Unsigned 컬러 입력의 경우 범위는 [3, 63]이며, Signed 컬러의 경우 범위는 [6, 63]입니다.

Parameters

없음

사용 예제

SetDimension operator의 사용법은 다음 예시와 같습니다:

  • 'Hardware Test'

    DMA, RAM, GPIO, 트리거 및 LED의 하드웨어 자체 테스트 예시.

  • 'Image Grayscale Scope'

    예시 - 디버깅 목적으로 Scope 오퍼레이터는 그레이스케일 사진을 분석하기 위한 옵션을 제공합니다.

  • 'Downsampling 3x3'

    예시 - SampleDn operator를 사용하지 않고 3x3 배율로 다운사플링하는 방법.

  • 'ImageSplitAndMerge'

    예제 - 이미지 스트림을 분할하고 병합하는 방법을 보여줍니다. 이미지에 트레일러를 추가합니다.

  • '레이저 삼각측량'

    예시 - High Speed의 견고한 레이저 라인 감지 알고리즘입니다. 이 알고리즘은 서브픽셀 해상도 결과를 얻기 위해 무게 중심 좌표를 결정합니다.