Operator SelectSubKernel

Operator Library: Base

SelectSubKernel 오퍼레이터는 입력 링크에서 커널 행렬의 직사각형 부분집합을 추출합니다. ROI와 유사하게, 새 커널의 첫 번째 요소에 대한 오프셋은 FirstROW 및 FirstCOL 파라미터를 사용하여 정의할 수 있습니다. 새 커널의 크기(너비/높이)는 링크의 커널 크기를 설정하여 출력 링크에서 선택할 수 있습니다.

종종 이 오퍼레이터는 대부분 원래 픽셀 값인 커널의 중심 요소를 추출하는 데 사용됩니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any any2
Kernel Rows any any3
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

입력 Bit Width의 범위는 [1, 64]입니다. Signed 입력의 경우 범위는 [2, 64]입니다. Unsigned 컬러 입력의 경우 범위는 [3, 63]이며, Signed 컬러의 경우 범위는 [6, 63]입니다.

2 3

범위는 다음과 같이 정의됩니다.

Parameters

FirstROW
Type static parameter
Default 0
Range [0, InputKernelRows - OutputKernelRows]

이 파라미터는 새 커널의 첫 번째 행을 정의합니다.

FirstCOL
Type static parameter
Default 0
Range [0, InputKernelColumns - OutputKernelColumns]

이 파라미터는 새 커널의 첫 번째 열을 정의합니다.

사용 예제

SelectSubKernel 오퍼레이터의 사용법은 다음 예시와 같습니다.