Operator SelectFromParallel

Operator Library: Base

SelectFromParallel 연산자는 입력 링크에서 단일 Parallelism 컴포넌트를 추출하여 출력 링크에서 사용할 수 있도록 합니다. 필요한 컴포넌트를 선택하려면 ParNum 파라미터를 사용하십시오. 출력 링크의 Parallelism은 항상 1입니다. 선택된 Parallelism 컴포넌트만 출력됩니다.

예를 들어, 입력 Parallelism이 4이고 Parallelism 컴포넌트 1이 선택된 경우, 연산자는 인덱스 1, 5, 9, 13, ...의 픽셀을 출력합니다.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any 1
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any auto2
Max. Img Height any as I

1

부호 없는 값의 경우 입력 비트 폭의 범위는 [1, 64]입니다. 부호 있는 입력의 경우 범위는 [2, 64]입니다. 부호 없는 색상 입력의 경우 [3, 63]이며, 부호 있는 색상 입력의 경우 [6, 63]입니다.

2

최대 출력 이미지 너비(Max. Img Width)는 다음과 같습니다.

Parameters

ParNum
Type static parameter
Default 0
Range [0, InputParallelism - 1]

이 파라미터는 입력 링크의 병렬 전송된 픽셀 중 출력으로 전달할 병렬 컴포넌트를 정의합니다.

사용 예제

SelectFromParallel 연산자의 사용법은 다음 예시와 같습니다.