Operator SelectComponent

Operator Library: Base

SelectComponent 연산자는 입력 링크에서 단일 컬러 컴포넌트를 추출하여 출력 링크에서 그레이 픽셀로 사용할 수 있도록 합니다. 필요한 컴포넌트를 선택하려면 Component 파라미터를 사용하십시오.

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

Supported Link Format

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [3, 63] 부호 없음, [6, 63] 부호 있음 auto1
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_COLOR VAF_GRAY
Color Flavor {FL_RGB, FL_HSI, FL_YUV, FL_LAB, FL_XYZ} FL_NONE
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

출력 Bit Width는

Parameters

구성품
Type static parameter
Default 0
Range [0, 2]

This parameter is used to select one of the color component from the input, e.g if the input flavor is RGB Component=0 selects red, 1 select green, and 2 selects blue.

사용 예제

SelectComponent 연산자의 사용법은 다음 예시에 나와 있습니다.