Operator Library: Base
Library: Base
SampleUp 오퍼레이터는 입력 이미지의 업샘플링을 통해 이미지 크기를 키웁니다. 이미지 크기 업샘플링 배율은 너비와 높이에 대해 각각 1, 2, 4, 8, 16 단계로 개별 정의할 수 있습니다. 업샘플링 배율은 Expand_X 및 Expand_Y 파라미터를 사용하여 정의됩니다. 출력 픽셀은 픽셀 복제 방식(최인접 이웃 방식)으로 계산됩니다.
오퍼레이터 출력에 대한 설명은 다음 그림을 참조하십시오. 이 예제에서는 x 방향으로 4배, y 방향으로 2배 업샘플링이 수행됩니다.

링크에서 전송해야 하는 픽셀이 더 많아지더라도 출력에서의 Parallelism은 증가하지 않는다는 점에 유의하십시오. 따라서 이 오퍼레이터는 입력 이미지 데이터를 자신의 Parallelism으로 처리할 수 없습니다.
Operator 제한 사항
-
각 입력 이미지의 라인은 동일한 길이를 가져야 합니다. 따라서 라인 길이가 다른 이미지는 허용되지 않습니다.
-
빈 이미지나 빈 라인이 포함된 이미지는 허용되지 않습니다.
| Expand_X | |
|---|---|
| Type | static parameter |
| Default | UpSampleXBy1 |
| Range | {UpSampleXBy1, UpSampleXBy2, UpSampleXBy4, UpSampleXBy8, UpSampleXBy16} |
|
이 파라미터는 이미지 너비의 업샘플링 배율을 정의합니다. |
|
| Expand_Y | |
|---|---|
| Type | static parameter |
| Default | UpSampleYBy1 |
| Range | {UpSampleYBy1, UpSampleYBy2, UpSampleYBy4, UpSampleYBy8, UpSampleYBy16} |
|
이 파라미터는 이미지 높이의 업샘플링 배율을 정의합니다. |
|
SampleUp 오퍼레이터의 사용법은 다음 예제에 나와 있습니다:
-
'Histogram of Oriented Gradients (HOG)'
예시 - Histogram of oriented Gradients




이전